Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen, zeigt Festo auf der SEMICON Europa 2026. Eine vernetzte Demonstrationsanlage bildet den kompletten Workflow vom FOUP über die Wafer-Ausrichtung bis zur Weiterverarbeitung in nasschemischen oder vakuumbasierten Anwendungen ab. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Durchgängige Wafer-Handling-Prozesse für mehr ... Wie sich Wafer effizient, präzise und prozesssicher durch die Halbleiterfertigung bewegen lassen ... Pressemitteilung lesen
Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern, von MEMS oder SIC PowerChip bis hin zum 2Nm GPU/KI-Beschleuniger, erhöhen den Druck auf Fabs und OEMs, Ihre Anlagen wirtschaftlich und mit hoher Prozessstabilität und Wiederholgenauigkeit zu betreiben. Mit Lösungen auf Basis von Controlled Pneumatics, einer neuen Generation digital geregelter Pneumatiktechnologie, unterstützt Festo Maschinenbauer und Hersteller von Halbleitern dabei, die Prozessstabilität zu optimieren und dabei die eingesetzten Medien und den Energieverbrauch zu... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Global Digitale Präzision für höhere Wafer-Ausbeute Die steigende Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern, von MEMS oder SIC PowerChip bis hin zum ... Pressemitteilung lesen
Festo will den Qualitätsanspruch an seine Hardware auf digitale Produkt- und Simulationsmodelle übertragen. Damit sollen Maschinenbauer Automatisierungslösungen möglichst realitätsnah virtuell entwickeln und validieren können. Perspektivisch sollen solche Modelle auch die Entwicklung und Erprobung autonomer Automatisierungssysteme unterstützen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 21.10.2026 | Global Festo entwickelt mit NVIDIA-Technologien digitale ... Festo will den Qualitätsanspruch an seine Hardware auf digitale Produkt- und Simulationsmodelle ... Pressemitteilung lesen
Mit der Kombination des Elektrozylinders EPRF und des Servomotors EMMH, jeweils in Edelstahl, bietet Festo jetzt eine leistungsstarke elektrische Antriebslösung für die Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharmaindustrie. Gemeinsam mit der passenden Motorleitung bilden Motor, Kabel und Antrieb eine vollständig aufeinander abgestimmte Hygienic-Design-Komplettlösung aus einer Hand. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.10.2026 | Global Elektrische Komplettlösung im Hygienic Design aus ... Mit der Kombination des Elektrozylinders EPRF und des Servomotors EMMH, jeweils in Edelstahl, bietet ... Pressemitteilung lesen
Festo zeigt auf der Hydrogen Technology World Expo 2026, wie sich Elektrolyseure und Wasserstoffanlagen sicher, modular und skalierbar automatisieren lassen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.10.2026 | Global Wenn Wasserstoff groß wird, muss die ... Festo zeigt auf der Hydrogen Technology World Expo 2026, wie sich Elektrolyseure und ... Pressemitteilung lesen
Auf der Compamed zeigt Festo die neue Steuerung CECC-AX in einer Liquid-Dispensing-Applikation. Sie verbindet SPS-Programmierung mit Python und ermöglicht so eine flexible Umsetzung unterschiedlicher Funktionen auf kleinstem Bauraum. Damit ist die Steuerung prädestiniert für den Einsatz in kompakten Tischgeräten und Subsystemen – etwa in der Probenvorbereitung, Präanalytik oder beim automatisierten Handling von Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 05.10.2026 | Global Kompakte Steuerung für flexible Life-Sciences ... Auf der Compamed zeigt Festo die neue Steuerung CECC-AX in einer Liquid-Dispensing-Applikation. Sie ... Pressemitteilung lesen
Wie verändert der Cyber Resilience Act die industrielle Automatisierung? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz künftig in der Produktion? Und warum werden offene Ökosysteme zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Maschinen- und Anlagenbauer? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des PLCnext Community Summit 2026, auf dem Festo gemeinsam mit Phoenix Contact und Yaskawa aktuelle Entwicklungen der industriellen Automatisierung vorstellt. Pressemitteilung lesen Bild Festo S.E. & Co. KG 25.09.2026 | Global Festo AX Controls verbindet offene Automatisierung ... Wie verändert der Cyber Resilience Act die industrielle Automatisierung? Welche Rolle spielt ... Pressemitteilung lesen
Von moderner Fertigung bis zu sauberem Wasser und erneuerbaren Energien: Festo fördert Exzellenz in der beruflichen Bildung und den Dialog zwischen Bildung und Industrie, um die Fachkräfte von morgen zu entwickeln. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.09.2026 | Global Festo bei den WorldSkills in Shanghai Von moderner Fertigung bis zu sauberem Wasser und erneuerbaren Energien: Festo fördert Exzellenz in ... Pressemitteilung lesen
Zwei Global Player, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte: Auch 2026 ist Festo für Bosch der Preferred Supplier für Automatisierungsprodukte im Materialfeld „Pneumatic Components“. Damit ist Festo auch erster Ansprechpartner für neue Maschinen- und Anlagenprojekte. Seit 2015 setzt Bosch im inzwischen elften Jahr hintereinander auf Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.07.2026 | Global Festo erneut Preferred Supplier von Bosch Zwei Global Player, eine gemeinsame Erfolgsgeschichte: Auch 2026 ist Festo für Bosch der Preferred ... Pressemitteilung lesen
Mit dem manuellen Zerlegen von End-of-Life-Batterien von Elektrofahrzeugen ist jetzt Schluss: Von Liebherr kommt eine Anlage, die Schrauben des Batteriedeckels automatisiert entfernt – egal, ob diese horizontal oder vertikal am Gehäuse der Batterie angebracht sind. Einen großen Anteil an dieser automatisierungstechnischen Lösung hat der servopneumatische Lageregler CMAD von Festo, der das lageunabhängige Entschrauben erst möglich macht. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Automatisiertes Zerlegen von Elektrobatterien Mit dem manuellen Zerlegen von End-of-Life-Batterien von Elektrofahrzeugen ist jetzt Schluss: Von ... Pressemitteilung lesen
Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum von rund 30% prognostiziert. Gleichzeitig wandeln sich die Produktionsprozesse für den elektrifizierten Antriebsstrang. Dominierten im klassischen Automobilbau mit Verbrennungsmotoren bisher halbautomatische Produktionsverfahren, so entwickelt sich die Herstellung von Batteriezellen sowie von Elektromotoren zunehmend zu vollautomatisierten Produktionsprozessen. Festo als führender Hersteller von Automatisierungstechnik hat dafür entlang der... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Alles im Griff von Batteriezellen bis ... Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum ... Pressemitteilung lesen
Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 3 Millionen Tonnen Altbatterien von elektrischen Pkws zum Recycling anstehen. Da stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit zwangsläufig, denn die Batterien sind Energiespeicher, die aus kritischen Rohstoffen gefertigt werden. Festo bietet daher nicht nur modulare Automatisierungskonzepte für die Zellproduktion, die Montage von Batteriemodulen und Packs sowie für die Plattformintegration an, sondern auch für Demontage und Recycling bzw. Trennung der Materialen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Automatisierte Prozesse beim Batterie-Recycling Experten gehen davon aus, dass im Jahr 2030 etwa 3 Millionen Tonnen Altbatterien von elektrischen ... Pressemitteilung lesen
Entgasung und Versiegelung sind Kernprozesse in der Batteriezellenproduktion, die sich direkt an die Erstkontaktierung der Batteriezellen mit elektrischer Spannung anschließen. Dabei werden die Batteriezellen mit Lanzen durchstochen und das bei der Kontaktierung entstehende Formiergas abgesaugt. Zum Handhaben und Einstechen der Batteriezellen werden pneumatische und elektrische Aktuatoren von Festo eingesetzt. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Sichere Entgasung in der Batteriezellenproduktion Entgasung und Versiegelung sind Kernprozesse in der Batteriezellenproduktion, die sich direkt an die ... Pressemitteilung lesen
Festo hat ein unternehmensweites Transformationsprogramm gestartet, um sich als finanziell unabhängiges Familienunternehmen langfristig zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig soll damit die Position als global erfolgreicher Innovationsführer gestärkt und ausgebaut werden. Neben strukturellen Anpassungen in der globalen Organisation, ist in Deutschland ein Stellenabbau in einer Größenordnung von rund 1.300 Stellen geplant. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.05.2026 | Global Transformationsprogramm für nachhaltiges Wachstum ... Festo hat ein unternehmensweites Transformationsprogramm gestartet, um sich als finanziell ... Pressemitteilung lesen
Bei der Blisterverpackungsmaschine von IWK ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: Mit recyclingfähigem Verpackungsmaterial, niedrigem Energieverbrauch, hoher Geschwindigkeit und Ergonomie erweist sich das Card-to-Card-Blistersystem CABLIblue 870 als echter Trendsetter. Der Einsatz elektrischer Automatisierungstechnik von Festo steigert in dieser Anwendung die Nachhaltigkeit und Effizienz immens. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Global Wie Verpackungsmaschinen nachhaltiger und ... Bei der Blisterverpackungsmaschine von IWK ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: Mit ... Pressemitteilung lesen
Festo hat im Geschäftsjahr 2025 ein solides Geschäftsergebnis erzielt. Nach einem konjunkturbedingten Umsatzrückgang um 3,7 % legt Festo 2026 den Fokus auf den Ausbau seiner Innovationsführerschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Dazu entwickelt sich das Unternehmen strukturell weiter und investiert mit einer F&E-Quote von über 8 % in den Ausbau von Seamless Automation mit einem durchgängigen Portfolio, nahtloser Konnektivität und einer intuitiven Digital Experience. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.04.2026 | Global Festo schafft Basis für Wachstum Festo hat im Geschäftsjahr 2025 ein solides Geschäftsergebnis erzielt. Nach einem ... Pressemitteilung lesen