© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Débit élevé : l'installation PurePrep TTR traite de manière entièrement automatique 320 échantillons par heure pour les tests PCR. Elle embarque la technique d'automatisation spécifique aux laboratoires de Festo.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Niels Kruize
Niels Kruize, Directeur général de MolGen 
© Wellspect
Wellspect - Audit d'efficacité énergétique
Dans le cadre de la stratégie de développement durable de Wellspect : Bo Lilja (à droite), expert en efficacité énergétique chez Festo Suède, réalise l'audit d'efficacité énergétique en présence d'Erik Blomholt, ingénieur de...
© Wellspect
Wellspect - production de cathéters
Production de cathéters chez Wellspect : d'ici 2025, Wellspect espère avoir réduit la consommation d'énergie pour la production de chaque cathéter de 12 % par rapport à 2020.
© Festo SE & Co. KG
2023/02/10
|
Globale
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...