The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces in electrical systems or applications without compressed air. It is optimized for electronics and small parts production, laboratory automation and special machine construction. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Globale Powerful, compact and precise The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces ... Lire le communiqué de presse
Eichenberger successfully held its own against local Chinese manufacturers in the planning of the new Festo gripper due to outstanding quality (5000% more operational performance in the endurance test), production from a single source, years of expertise and close cooperation throughout the development process from start to finish. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2023/11/10 | Globale Eichenberger convinces compared to products from ... Eichenberger successfully held its own against local Chinese manufacturers in the planning of the ... Lire le communiqué de presse
Le logiciel GripperAI de Festo permet un "prélèvement à l'aveugle" et donc des solutions de manutention autonomes avec presque tous les robots, cobots ou portiques cartésiens. La société ibk Ingenieur Consult GmbH propose une cellule robotisée configurable en ligne comme modèle d'entrée de gamme. Cela pourrait devenir la solution brevetée pour de nombreuses tâches de préhension, y compris les conceptions personnalisées et les services d'intégration. Quel utilisateur de robots, cobots ou portiques cartésiens ne rêve pas de pouvoir... Lire le communiqué de presse Image © IBK IngenieurConsult / Festo SE & Co. KG 14.04.2023 | Global Prélèvement de goupilles à l’aveugle Le logiciel GripperAI de Festo permet un "prélèvement à l'aveugle" et donc des solutions de ... Lire le communiqué de presse
La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique DHPS. L'EHPS peut être utilisée partout où la pneumatique ne peut être employée. Le concept de la pince électrique standard est basé sur la simplicité - toute l'électronique est intégrée dans la pince, ce qui signifie qu'aucun contrôleur de moteur externe n'est nécessaire. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.10.2020 | Globale Préhension fiable sans air La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique DHPS. L ... Lire le communiqué de presse