La pinza parallela HEPP di Festo, potente, compatta e versatile, è adatta ad una vasta gamma di sistemi elettrici o applicazioni senza aria compressa. È ottimizzata per la produzione di componenti elettronici, automazione di laboratorio e macchine speciali. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/11/08 | Globale Potenti, compatti e precisi La pinza parallela HEPP di Festo, potente, compatta e versatile, è adatta ad una vasta gamma di ... Leggi communicato stampa
La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può essere utilizzata ovunque non sia consentito l'uso di pneumatica. Il concetto della pinza elettrica standard si basa sulla semplicità: tutta l'elettronica è integrata nella pinza, di conseguenza non è necessario un motore esterno. La pinza EHPS può muovere pezzi di piccole e medie dimensioni; questo la rende ideale per applicazioni nella tecnologia di manipolazione e assemblaggio, nonché nella costruzione di macchine speciali, nell'industria... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/01/23 | Globale Presa affidabile senza aria La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può ... Leggi communicato stampa
Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione della nuova pinza Festo grazie a una qualità eccezionale (5000% in più di prestazioni operative nel test di resistenza), la produzione da una sola fonte, anni di esperienza e la stretta collaborazione durante l'intero processo di sviluppo dall'inizio alla fine. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/12/05 | Globale Eichenberger convince rispetto ai prodotti del ... Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione ... Leggi communicato stampa
Il software GripperAI Festo consente la "raccolta cieca dei rifiuti" e quindi soluzioni di movimentazione autonoma con quasi tutti i robot, cobot o gantry cartesiani. L'azienda IBK Ingenieur Consult GmbH offre una cella robotica configurabile online come modello base. Questa potrebbe diventare la soluzione brevettata per moltie attività di presa, compresi progetti personalizzati e servizi di integrazione. Leggi communicato stampa Immagine © IBK IngenieurConsult / Festo SE & Co. KG 2023/04/14 | Global Raccolta cieca dei rifiuti Il software GripperAI Festo consente la "raccolta cieca dei rifiuti" e quindi soluzioni di ... Leggi communicato stampa