Festo simplifie encore plus la vie de ses utilisateurs : les avantages éprouvés et toutes les fonctionnalités utiles des îlots de distribution classiques CPV, MPA-L/S et VTUG se glissent sous le toit de l'îlot de distribution convertible VTUX. En outre, le système de communication AP-I et AP-A constitue la plate-forme idéale pour une production numérisée. Cela apporte de la flexibilité, permet des architectures ouvertes et une intégration parfaite de l'automatisation électrique et pneumatique. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.04.2026 | Globale De nombreuses fonctions sous un même toit Festo simplifie encore plus la vie de ses utilisateurs : les avantages éprouvés et toutes les ... Lire le communiqué de presse
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de machines d'emballage et les spécialistes de l'automatisation. Le partenariat stratégique entre Syntegon et Festo en est un excellent exemple. Grâce à cette coopération, Syntegon a pu simplifier ses processus et gérer plus efficacement les défis posés par la pandémie et la crise de la chaîne d'approvisionnement. Festo a maîtrisé avec succès la crise d'approvisionnement mondiale déclenchée par la pénurie de composants électroniques.... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.03.2024 | Global La standardisation profite à toutes les lignes de ... La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants ... Lire le communiqué de presse
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce compressed air consumption by up to 50%. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/02/05 | Global Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up ... Lire le communiqué de presse
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This brings flexibility and openness - true to the motto "Open Architecture". Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2023/11/11 | Global Italy Many functions safe under the roof of VTUX Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV ... Lire le communiqué de presse
24.04.2026 | Globale Interpack 2026 7. jusqu'au 13 mai 2026, Messe Düsseldorf Communiqués de presse (7) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
13.01.2026 | Globale Grande-Bretagne Productronica 2025 Salon leader mondial pour le développement et la production de l'électronique Communiqués de presse (5) Images (9) Voir le dossier de presse Image Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Globale Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Communiqués de presse (7) Images (22) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG