Festo maakt het zijn gebruikers nu nog gemakkelijker: de beproefde voordelen en alle nuttige functies van de klassieke ventielterminals CPV, MPA-L/S en VTUG zijn nu beschikbaar onder de paraplu van de veelzijdige ventielterminal VTUX. Bovendien creëert het AP-I en AP-A communicatiesysteem het ideale platform voor gedigitaliseerde productie. Dit biedt flexibiliteit, maakt open architecturen en de naadloze integratie van elektrische en pneumatische automatisering mogelijk. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/01/28 | Wereldwijd Veel functies onder één dak Festo maakt het zijn gebruikers nu nog gemakkelijker: de beproefde voordelen en alle nuttige ... Persbericht lezen
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce compressed air consumption by up to 50%. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/02/05 | Wereldwijd Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up ... Persbericht lezen
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This brings flexibility and openness - true to the motto "Open Architecture". Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2023/11/11 | Wereldwijd Italië Many functions safe under the roof of VTUX Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV ... Persbericht lezen
Dosing, aspirating and controlling extremely small quantities of aggressive liquids and gases is not a problem with the media-separated solenoid valve VYKA from Festo. This compact powerhouse has a width of only 7 mm and can dose and aspirate the extremely small amounts of liquid very precisely. It also meets the strict requirements for leak-tightness for gas applications. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Compact and leak-tight powerhouse Dosing, aspirating and controlling extremely small quantities of aggressive liquids and gases is not ... Persbericht lezen
2026/04/24 | Wereldwijd Interpack 2026 7. tot 13 mei 2026, Messe Düsseldorf Persberichten (7) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/01/28 | Wereldwijd SPS 2025 De automatiseringsbeurs in Neurenberg Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Arturo Rivas
2026/01/13 | Wereldwijd Groot-Brittannië Productronica 2025 S Werelds toonaangevende beurs voor de ontwikkeling en productie van elektronica Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Persberichten (7) Afbeeldingen (22) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG