Festo se lo pone aún más fácil a sus usuarios: las ventajas probadas y todas las funciones útiles de los terminales de válvulas clásicos CPV, MPA-L/S y VTUG están ahora disponibles bajo el paraguas del versátil terminal de válvulas VTUX. Además, el sistema de comunicación AP-I y AP-A crea la plataforma ideal para la producción digitalizada. Esto proporciona flexibilidad, permite arquitecturas abiertas y la integración sin fisuras de la automatización eléctrica y neumática. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | Global Muchas funciones bajo un mismo techo Festo se lo pone aún más fácil a sus usuarios: las ventajas probadas y todas las funciones útiles de ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, Controlled Pneumatics utiliza válvulas piezoeléctricas de alta precisión para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 50 %. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Global La neumática da un salto con la tecnología ... Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre ... Leer nota de prensa
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This brings flexibility and openness - true to the motto "Open Architecture". Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/11 | Global Italy Many functions safe under the roof of VTUX Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV ... Leer nota de prensa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún problema con la válvula con separación de fluidos VYKA de Festo. La compacta unidad de alimentación mide y aspira con precisión las cantidades más pequeñas de líquido con una anchura de sólo 7 mm. Cumple los elevados requisitos de estanqueidad exigidos para las aplicaciones de gas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Potencia compacta y densa Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún ... Leer nota de prensa
2026/04/24 | Global Interpack 2026 7. hasta el 13 de mayo de 2026, Messe Düsseldorf Comunicados de prensa (7) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2026/01/13 | Global Reino Unido Productronica 2025 Feria líder mundial para el desarrollo y la producción de productos electrónicos Comunicados de prensa (5) Imágenes (9) Ver carpeta de prensa Imagen Sebastian Resch Photography
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (22) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG