© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Système pilote RMA (Range Manual Assembly)
Le système pilote RMA (Range Manual Assembly) de Syntegon est une station d'assemblage très flexible pour les auto-injecteurs, les stylos, les systèmes de protection d'aiguille et d'autres dispositifs médicaux.
© Syntegon
Syntegon - Sépion Coater
La série Sepion Coater avec des tailles de tambour de 175 à 1000 litres est utilisée pour enrober des comprimés avec des films et du sucre.
© Festo SE & Co. KG
Le cobot Festo et GripperAI dans la logistique
Le Festo GripperAI utilise son propre réseau neuronal pour calculer les points de préhension. Il peut même distinguer différentes techniques de préhension et changer lui-même les outils.
Torus - image 3
TQ-Lab modular testing station for polymer packaging
Torus image 2
Festo engineers supported by powerful sizing and simulation software created a versatile, modular, and integrated handling solution
Torus image 1
Festo integrated handling solution comes to the fore
© Festo SE & Co. KG
2023/01/25
|
Globale
La technologie des vannes proportionnelles
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place ...
Lire le communiqué de presse
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place des emballages en plastique. Une étape clé dans la fabrication des boîtes pliantes est le collage très précis des découpes de boîtes. La société Baumer hhs est un spécialiste et leader mondial du marché pour les applications de ce type avec sa pompe à double piston ...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - gluing machine
Les encolleuses atteignent des vitesses de plus de 700 mètres par minute et peuvent coller bien plus de 40 000 boîtes pliantes par heure selon la taille de l'emballage.