© Festo SE & Co. KG
Cobot E30
Magswitch E-Series intelligent magnetic grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Shown here is the CoBot SmartMagGrip E30 for collaborative robotic applications.Magswitch E-Series intelligent...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Globale
Le meilleur système de manipulation en quelques minutes
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, ...
Lire le communiqué de presse
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, prêt à installer, qu'il s'agisse d'un portique linéaire 2D, d'un portique 3D ou d'un nouveau système en porte-à-faux 3D. Non seulement ils peuvent désormais concevoir des robots cartésiens extrêmement compacts ou extrêmement dynamiques à l'aide de ce ...
© Festo SE & Co. KG
“Handling Guide Online”, le Guide de la manipulation en ligne
Grâce au Handling Guide Online, les constructeurs de machines et de systèmes sont en mesure de réduire jusqu'à 70 % le délai de mise sur le marché des systèmes de manipulation intégrés.
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Dégazage fiable dans la production de cellules de batterie
Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de ...
Lire le communiqué de presse
Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de cellules de batterie qui suivent directement le contact initial des cellules de batterie avec une tension électrique. Les cellules de la batterie sont percées de lances et le gaz de formage produit lors de la mise en contact est extrait. Des actionneurs pneumatiques et électriques de Festo sont utilisés pour ...
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec – applying of thermal paste
Maximum dispensing precision with systems from market leader ViscoTec, whether gluing smartphone displays and mini cameras or applying thermal paste.
© Festo SE & Co. KG
SDBT proximity switch
The proximity switch SDBT-MSX with auto teach-in learns the piston end position itself once installed in the approximate position.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/23
|
Globale
Servo-pneumatic welding guns from Festo reduce downtimes by 25 percent
A leading car manufacturer has been relying on the pinpoint accuracy and efficiency of servo-pneumatic welding ...
Lire le communiqué de presse
A leading car manufacturer has been relying on the pinpoint accuracy and efficiency of servo-pneumatic welding guns from Festo for many years. So much so that they have now installed more than 2,500 welding gun robots with this technology in the premium brand’s body shops. This car manufacturer has now been able to reduce downtimes by 25 percent thanks to a predictive maintenance system from Festo which is ready for artificial intelligence.
© Festo SE & Co. KG
Dashboard Predictive Maintenance
Everything in sight: dashboards for predictive maintenance offer an overview of the machine status.
© Festo SE & Co. KG
Predictive Maintenance for welding guns
Reduce downtimes by 25 percent with servo-pneumatic welding guns from Festo – ready for artificial intelligence.