© Festo SE & Co. KG
2024/03/28
|
Globale
La standardisation profite à toutes les lignes de conditionnement
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de ...
Lire le communiqué de presse
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de machines d'emballage et les spécialistes de l'automatisation. Le partenariat stratégique entre Syntegon et Festo en est un excellent exemple. Grâce à cette coopération, Syntegon a pu simplifier ses processus et gérer plus efficacement les défis posés par la pandémie et la ...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Terminal de distributeurs MPA
Le terminal de distributeurs MPA de Festo avec distributeurs proportionnels intégrés utilisés en standard dans le Sepion Coater 175 remplit des fonctions cruciales. Il assure entre autres la forme correcte du jet de pulvérisation et une...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Système pilote RMA (Range Manual Assembly)
Le système pilote RMA (Range Manual Assembly) de Syntegon est une station d'assemblage très flexible pour les auto-injecteurs, les stylos, les systèmes de protection d'aiguille et d'autres dispositifs médicaux.
© Syntegon
Syntegon - Sépion Coater
La série Sepion Coater avec des tailles de tambour de 175 à 1000 litres est utilisée pour enrober des comprimés avec des films et du sucre.
French translation unavailable for Hochdynamisch und leise Drücke regeln.
© Festo SE & Co. KG
2023/01/25
|
Globale
La technologie des vannes proportionnelles
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place ...
Lire le communiqué de presse
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place des emballages en plastique. Une étape clé dans la fabrication des boîtes pliantes est le collage très précis des découpes de boîtes. La société Baumer hhs est un spécialiste et leader mondial du marché pour les applications de ce type avec sa pompe à double piston ...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - gluing machine
Les encolleuses atteignent des vitesses de plus de 700 mètres par minute et peuvent coller bien plus de 40 000 boîtes pliantes par heure selon la taille de l'emballage.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - régulateur de pression proportionnel VPPM
Régulateur de pression proportionnel VPPM de Festo : la pompe à piston DPP régule la pression d'entrée d'air au lieu de la pression de fluide et règle ainsi la pression de fluide requise. Le VPPM contrôle le volume d'air côté entrée.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - twin-piston pump DPP
Twin-piston pump DPP from Baumer hhs: the centrepiece of the gluing process – the proportional valve VPPM from Festo can be seen at the bottom of the photo.