© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation du traitement dentaire 1
Le robot Pedia Roid pour la formation des dentistes et des assistants dentaires : la technologie Piezo simule des mouvements réalistes.
French translation unavailable for Festo Introduces a Unique Valve Manifold with Integrated Safety and EtherNet/IP Connectivity .
© Festo SE & Co. KG
IO link pyramid
IO-Link: With controllers, valve terminals, proportional valves and sensors, Festo offers a complete range of IO-Link-capable automation technology.
© Festo SE & Co. KG
2020/09/23
|
Globale
Technologie Nereda® pour des économies d'espace et d'énergie
Le procédé breveté Nereda de Royal HaskoningDHV propose des usines de traitement des eaux ...
Lire le communiqué de presse
Le procédé breveté Nereda de Royal HaskoningDHV propose des usines de traitement des eaux usées qui occupent 75% moins d'espace que les usines conventionnelles, ne nécessitent que 50% de l'énergie et sont également sans odeur, tout en offrant d'excellentes performances de purification. La technologie d'automatisation pneumatique Festo garantit des processus fiables et exacts, tandis ...
© Festo SE & Co. KG
Vanne de process
Les vannes de process pré-assemblées garantissent que les composants correspondent parfaitement, facilitent l'installation et vous donnent une certitude de planification, même dans le cas de solutions spécifiques.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ...
Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec module de bus
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec le nouveau module de bus CPX-FB44 /45 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Ligne d'assemblage VUVG
Concept de production en deux étapes de Festo : dans un premier temps, les centres de production mondiaux produisent les composants de base du produit de manière efficace et en grande quantité. Cette étape de production est adaptée à la demande...
© Festo SE & Co. KG
Usine technologique de Scharnhausen
Concept de production en deux étapes de Festo : dans un premier temps, les centres de production mondiaux produisent les composants de base du produit de manière efficace et en grande quantité. Cette étape de production est adaptée à la demande...
© Festo SE & Co. KG
Assemblage 1
Dans la fabrication et l'assemblage, les employés travaillent selon le système Festo Value Production (FVP). Celui-ci définit des normes internationales pour les processus opérationnels au sein des chaînes de création de valeur et repose sur...