© Festo SE & Co. KG
DGTZ twin cylinder
The versatile twin cylinder DGTZ with four mounting surfaces, three payload attachment surfaces and two sensor attachment surfaces.
© Festo SE & Co. KG
2020/10/08
|
Globale
Préhension fiable sans air
La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique ...
Lire le communiqué de presse
La pince standard électrique EHPS Festo est la version électrique de la pince pneumatique DHPS. L'EHPS peut être utilisée partout où la pneumatique ne peut être employée. Le concept de la pince électrique standard est basé sur la simplicité - toute l'électronique est intégrée dans la pince, ce qui signifie qu'aucun contrôleur de moteur ...
© Festo SE & Co. KG
Pince électrique standard EHPS
La variante de pince électrique à serrage parallèle EHPS-… -LK avec mémoire intégrée pour diverses fonctions d'apprentissage.
© Festo SE & Co. KG
Vérin cylindrique DSNU-S
Le vérin cylindrique DSNU-S-…: la version plus mince et plus courte du vérin standard DSNU.
© Festo SE & Co. KG
CECC controller
IO-Link Master with CECC controller: Competent and consistent decentralisation of an installation can be achieved with the compact controller CECC with four IO-Link master ports.