© Festo SE & Co. KG
Vérin compact ADN-S
Rapport coût/performance impressionnant : le vérin pneumatique compact ADN-S fait partie de la gamme de produits standard Festo, ce qui signifie une livraison rapide même en grande quantité.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/25
|
Globale
Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré ...
Lire le communiqué de presse
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré sont parfaits pour être combinés dans des systèmes de porte-à-faux 2D et 3D. Développés pour des applications dans l'industrie électronique, dans les applications de bureau et dans la fabrication de batteries, ils sont ouverts aux servomoteurs Festo ainsi qu'à de nombreux autres ...
© Festo SE & Co. KG
Combinaison d'axes à vis ELGT
Parfaits pour être combinés dans des systèmes cantilever 2D et 3D : les axes à vis compacts et économiques ELGT avec double guidage intégré.
© Festo SE & Co. KG
Axe à vis ELGT
Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs : axe à vis ELGT Festo pour les systèmes cantilever.
© Solukon Maschinenbau GmbH
2021/06/15
|
Globale
Automating depowdering in 3D printing
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% ...
Lire le communiqué de presse
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% anticipated into 2024. The automation of 3D printing processes offers further growth potential, for example in feeding or depowdering the components. When it comes to the depowdering of laser-melted metal parts, Solukon is the world's leading supplier. It is working together with Festo, the global player in industrial automation technology, to ...
© Festo SE & Co. KG
Felix Hantsch
Felix Hantsch, project manager in Innovation and Robotics Cluster DACH at Festo.
© Solukon Maschinenbau GmbH
Andreas Hartmann, Solukon
Andreas Hartmann, CEO and technical director of Solukon.  
© Solukon Maschinenbau GmbH
Depowdering using compressed air
Automated surface treatment using compressed air for residue-free depowdering. The air gun nozzle is moved using a multi-axis kinematic system.
© Solukon Maschinenbau GmbH
Depowdering system from Solukon
Award-winning depowdering system SFM-AT800-S from Solukon with Smart Powder Recuperation technology SPR®.
© Festo SE & Co. KG
2023/08/08
|
Globale
L'idéal pour les espaces restreints
Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée ...
Lire le communiqué de presse
Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée par les possibilités de montage sur les quatre côtés de ce bicylindre rigide et donc anti-rotation et sans entretien. Le DGTZ de Festo est beaucoup plus court que les bicylindres conventionnels. Il soutient ainsi la tendance vers des machines plus petites, moins encombrantes et plus légères, ce qui peut avoir ...