© Festo SE & Co. KG
Remote commissioning
Zero risk of infection: on-screen commissioning support from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Valves VHEF and VMEF
Manually and mechanically actuated valves VHEF and VMEF from Festo
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Globale
Compact, versatile, powerful
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo ...
Lire le communiqué de presse
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible. The compact yet powerful valves dose and aspirate even small quantities with a high level of precision. Thanks to their impressive pressure and nominal width specifications, they are also suitable for controlling the flow in a manifold duct plate, for example.
© Festo SE & Co. KG
Solenoid valves VYKA, VYKB and VZDB
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible.
© Festo SE & Co. KG
Électrification du groupe motopropulseur, réelle (électromobilité)
La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques est en augmentation. Le degré d'automatisation de la production augmente en raison de l'électrification des...
© Festo SE & Co. KG
2021/04/08
|
Globale
Festo augmente son chiffre d'affaires grâce à l'électromobilité
En 2020, Festo a pu augmenter de 40 % son chiffre d'affaires dans le segment "machines et ...
Lire le communiqué de presse
En 2020, Festo a pu augmenter de 40 % son chiffre d'affaires dans le segment "machines et systèmes pour la production de batteries". La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques ne cesse d'augmenter.
© Festo SE & Co. KG
Électrification du groupe motopropulseur (électromobilité)
La demande d'automatisation pour la production de cellules de batteries et d'autres composants de véhicules électriques est en augmentation. Le degré d'automatisation de la production augmente en raison de l'électrification des...
© Festo SE & Co. KG
Vacuum generator OVEM
The vacuum generator has an integrated air-saving circuit and can monitor the vacuum pressure.
© Festo SE & Co. KG
Pulse valve VSVA
Due to the pulsating blowing, the blowing impulse is stronger than with continuous air flow. By suspending the blowing process, up to 80 percent energy is saved.