© Festo SE & Co. KG
Predictive Maintenance for welding guns
Reduce downtimes by 25 percent with servo-pneumatic welding guns from Festo – ready for artificial intelligence.
© Festo SE & Co. KG
Pneumatic drives from core range
Impressive value for money: the compact pneumatic drives ADN-S, DSNU and DGST are part of the Festo core product range, which means fast delivery even in large quantities. 
© Festo SE & Co. KG
2021/07/05
|
Globale
Robuste et polyvalent
Les actionneurs pneumatiques de la gamme standard Festo permettent de répondre à une demande ...
Lire le communiqué de presse
Les actionneurs pneumatiques de la gamme standard Festo permettent de répondre à une demande élevée, d'offrir un excellent rapport coût/performance, et ce, toujours avec la haute qualité Festo habituelle pour chaque fonction. Du vérin compact ADN-S au vérin cylindrique DSNU ou au mini chariot DGST, ces actionneurs résolvent les tâches de mouvement requises dans la plupart des ...
© Festo SE & Co. KG
Mini-chariot DGST
Rapport coût/performance impressionnant : le mini chariot DGST fait partie de la gamme de produits stanard Festo, ce qui signifie une livraison rapide même en grande quantité.
© Festo SE & Co. KG
Vérin cylindrique DSNU
Rapport coût/performance impressionnant : le vérin cylindrique DSNU fait partie de la gamme de produits standard Festo, ce qui signifie une livraison rapide même en grande quantité.
© Festo SE & Co. KG
Vérin compact ADN-S
Rapport coût/performance impressionnant : le vérin pneumatique compact ADN-S fait partie de la gamme de produits standard Festo, ce qui signifie une livraison rapide même en grande quantité.
© Festo SE & Co. KG
2021/06/25
|
Globale
Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré ...
Lire le communiqué de presse
Les axes à vis compacts et économiques ELGT de Festo avec double guidage intégré sont parfaits pour être combinés dans des systèmes de porte-à-faux 2D et 3D. Développés pour des applications dans l'industrie électronique, dans les applications de bureau et dans la fabrication de batteries, ils sont ouverts aux servomoteurs Festo ainsi qu'à de nombreux autres ...
© Festo SE & Co. KG
Combinaison d'axes à vis ELGT
Parfaits pour être combinés dans des systèmes cantilever 2D et 3D : les axes à vis compacts et économiques ELGT avec double guidage intégré.
© Festo SE & Co. KG
Axe à vis ELGT
Economique et ouvert à de nombreux fournisseurs : axe à vis ELGT Festo pour les systèmes cantilever.
© Solukon Maschinenbau GmbH
2021/06/15
|
Globale
Automating depowdering in 3D printing
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% ...
Lire le communiqué de presse
Industry experts are forecasting a golden era for additive manufacturing, with annual growth rates of 24% anticipated into 2024. The automation of 3D printing processes offers further growth potential, for example in feeding or depowdering the components. When it comes to the depowdering of laser-melted metal parts, Solukon is the world's leading supplier. It is working together with Festo, the global player in industrial automation technology, to ...