脱气和密封是电池片生产中的核心工序,直接跟随着电池片与电压的初始接触。电池片被喷枪刺穿,接触过程中产生的成型气体被抽出。Festo 的气动和电动执行器用于处理和穿刺电池片。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/06/01 | 全球 电池生产中的可靠脱气 脱气和密封是电池片生产中的核心工序,直接跟随着电池片与电压的初始接触。电池片被喷枪刺穿,接触过程中产生的成型气体被抽出。Festo 的气动和电动执行器用于处理和穿刺电池片。 阅读新闻稿
对于 IWK 的吸塑包装机而言,可持续发展不仅仅是口头上说说而已:CABLIblue 870 卡对卡吸塑系统采用可回收包装材料,能耗低,速度快,符合人体工程学原理,被证明是真正的潮流引领者。Festo 电气自动化技术的使用大大提高了这一应用的可持续性和效率。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | 全球 包装机械如何变得更加可持续和高效 对于 IWK 的吸塑包装机而言,可持续发展不仅仅是口头上说说而已:CABLIblue 870 卡对卡吸塑系统采用可回收包装材料,能耗低,速度快,符合人体工程学原理,被证明是真正的潮流引领者。Festo ... 阅读新闻稿
创新的导轨技术、高刚性和导轨承载能力,可在相同的安装空间内承受更大的载荷 - 这些都是费斯托新型 ELGD 轴系列的特点。此外,强大的驱动元件可提供高进给力和加速度,从而缩短循环时间并延长使用寿命。不锈钢盖板外部无摩擦,不会产生任何颗粒。因此,轴系列驱动装置非常适合在洁净室中使用。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | 全球 精确、动态 创新的导轨技术、高刚性和导轨承载能力,可在相同的安装空间内承受更大的载荷 - 这些都是费斯托新型 ELGD 轴系列的特点。此外,强大的驱动元件可提供高进给力和加速度,从而缩短循环时间并延长使用寿命 ... 阅读新闻稿
Festo 现在为其用户提供了更多便利:经典阀岛 CPV、MPA-L/S 和 VTUG 的成熟优势和所有实用功能现在都可以在多功能 VTUX 阀岛中找到。此外,AP-I 和 AP-A 通信系统为数字化生产提供了理想平台。这为电气和气动自动化提供了灵活性、开放式架构和无缝集成。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | 全球 多种功能集于一身 Festo 现在为其用户提供了更多便利:经典阀岛 CPV、MPA-L/S 和 VTUG 的成熟优势和所有实用功能现在都可以在多功能 VTUX 阀岛中找到。此外,AP-I 和 AP-A ... 阅读新闻稿
2026/04/24 | 全球 Interpack 2026 7. 至 2026 年 5 月 13 日,杜塞尔多夫展览中心 新闻稿 (7) 图像 (16) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | 全球 LogiMAT 2026 24. - 2026 年 3 月 26 日,斯图加特展览中心。诚邀您参观 Festo 展台:3号展厅,3D29展台。 新闻稿 (3) 图像 (5) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG
2025/06/23 | 全球 Automatica exhibition 24-27 June 2025 in Munich/Germany 新闻稿 (6) 图像 (20) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG
2025/06/02 | Global Battery Show Europe 2025 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production right up to ... 新闻稿 (8) 图像 (30) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG