This content was translated automatically.
借助 Festo AX Controls 迎接人工智能时代的开放式自动化
Festo AX Controls 将控制、运动控制、可视化和云连接整合于统一的架构之中。该平台既支持符合 IEC 61131-3 标准的 PLC 编程,也支持 Python 等高级语言,并将自动化、数据分析和人工智能应用融为一体。
开放生态系统开拓新视野
Festo AX Controls 的一个显著特点是其开放的生态系统。通过 Festo 的应用程序、PLCnext Store 中的应用程序以及第三方解决方案,可以扩展其功能。此外,对多种通信标准的支持还使其能够无缝集成到现有的机器和生产环境中。
其技术基础是 Phoenix Contact 的 PLCnext 技术。通过与合作伙伴的协作,构建了一个开放的自动化生态系统。该生态系统不仅融合了控制技术、运动控制和机器人技术,还涵盖了云连接、人工智能和软件开发等领域。
为客户和用户带来的附加值
客户能够将多种编程语言、应用程序和通信标准整合到单一平台上,从而受益于机器开发过程的简化以及更快的实施速度。这种开放式方法既避免了供应商锁定,同时也支持使用开源技术。
食品行业的一个项目展示了这种方法在实践中的运作方式。该项目将图像处理、运动控制、人机界面和云连接整合到了高性能边缘控制器 CEPE 上。 运动控制由CODESYS负责,而图像处理和数据分析则由一个Python应用程序承担。
面向高要求运动控制应用的高性能解决方案
即使面对复杂的运动控制任务,该平台同样表现出色。 在印刷和包装行业的一个客户项目中,CEPE 控制着 60 多个同步轴,其循环时间在低毫秒级范围内。由此,Festo AX Controls 也满足了动态性能、精度和可扩展性方面的高要求。
软件作为创新的驱动力
Festo AX Controls 涵盖了从操作系统、控制软件到可视化工具,再到高级语言、低代码和工程设计工具等一系列软件组件。 此外,该产品组合还辅以可扩展的硬件解决方案,涵盖从紧凑型控制器 CECC-AX、模块化插接系统 CPX-R 到高性能边缘控制器 CEPE 等产品。
“对于我们作为自动化制造商而言,软件不仅为我们,也为机械和设备制造领域的客户提供了巨大的创新潜力,”Festo电气自动化业务部负责人沃尔夫冈·斯佩林博士解释道。 “Festo AX Controls 能够更快、更简便地集成各种自动化组件,并加速机器和设备的工程设计、调试及编程。”
Festo 亮相纽伦堡 SPS 展会:9 号展厅 305 号展位
费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。