Collega e lavora con gli azionamenti elettrici
La soluzione di semplici compiti di movimento in modo elettrico e la comunicazione intelligente dal controller al cloud tramite IO-Link® è ora possibile con la serie Simplified Motion di Festo. La serie di azionamenti elettrici unisce la semplicità della pneumatica ai vantaggi dell'automazione elettrica.
La serie di azionamenti elettrici che fa parte della Simplified Motion Series è una soluzione di azionamento integrata per semplici attività di movimento, che consente il funzionamento senza alcun software, secondo il principio plug and work. I parametri per la velocità di avanzamento e ritorno, nonché la forza di pressione e bloccaggio possono essere impostati direttamente sull'azionamento, insieme al riferimento per la posizione finale, il percorso di ammortizzazione e l'operazione manuale.
Messa in servizio intuitiva
Grazie alla messa in servizio intuitiva, rapida e semplice direttamente sull'azionamento, la configurazione non richiede alcun software o know-how specifico. Il movimento può essere semplicemente controllato tramite I/O digitale (DIO), come con una valvola pneumatica. Il feedback della posizione finale, simile al feedback di un sensore di prossimità standard, fornisce informazioni sul completamento dell'attività di movimento.
Le funzioni utente avanzate sono fornite tramite IO-Link®, incluso il comodo controllo remoto, la copia dei parametri, la funzione di backup e le funzioni di lettura per i parametri di processo avanzati. IO-Link® consente agli azionamenti di comunicare in modo intelligente, dai controllori fino al cloud, per semplici movimenti, nonché per una facile gestione, messa in servizio e attuazione.
Digital I/O e IO-Link® sono automaticamente sempre a bordo. Ciò significa che i prodotti della serie Simplified Motion contengono come standard due tipi di controller.
Funzionalità semplificata ma completa
La loro funzionalità semplificata rende gli azionamenti perfetti per movimenti semplici tra due posizioni finali meccaniche, senza dover sacrificare le caratteristiche di movimento ottimizzate, l'avanzamento e la retrazione dolcemente ammortizzati nelle posizioni finali o una funzione di pressione e bloccaggio semplificata.
Al suo lancio, la serie Simplified Motion includerà i seguenti azionamenti elettrici: unità asse mandrino e cinghia dentata ELGS-BS/-TB, unità mini-slitta EGSS, unità asse cinghia dentata ELGE-TB, unità cilindro elettrico EPCS e unità di azionamento rotante ERMS .
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.