Cilindro rotondo salvaspazio con regolazione semplificata
Risparmi tempo e spazio con il cilindro rotondo DSNU-S-... di Festo: l'unico cilindro rotondo pneumatico con ammortizzo pneumatico autoregolante PPS che rende la messa in servizio un gioco da ragazzi.
Il PPS di Festo facilita la messa in servizio e fa risparmiare tempo. Questo consente un'ammortizzazione dinamica e fluida fino al raggiungimento della posizione finale. Tutto questo senza la necessità di una regolazione manuale del cilindro.
Primo step: risparmia tempo
Finora gli utenti dovevano regolare manualmente l'ammortizzo pneumatico integrato nel cilindro. Un’azione che richiede tempo, estendendo notevolmente la messa in servizio di impianti con molti attuatori ammortizzati.
L'ammortizzo auto-regolante PPS di Festo garantisce sempre prestazioni ottimali di ammortizzazione senza bisogno di interventi manuali, anche in presenza di parametri quali l'attrito e la variazione di pressione. Questo riduce l'usura e le battute meccaniche indesiderate.
Secondo step: risparmia spazio
Un altro vantaggio è che il DSNU-S-... richiede ingombri ridotti per l'installazione rispetto al classico DSNU di Festo. Ciò è dovuto alla testata posteriore più corto e alla filettatura sullo stelo più piccola. Il DSNU-S è l’attuatore ideale per l’impiego in macchine in cui gli ingombri a disposizione sono ridotti e dove il contenimento del peso è una condizione particolarmente importante.
Come parte del Core Product Range di Festo, il DSNU-S-... ha tempi di consegna brevi ed è disponibile in tutto il mondo. Grazie a prezzi attrattivi e alla lunga durata di vita, questo cilindro rotondo robusto ha tutto ciò che serve per diventare un bestseller.