Siete cordialmente invitati alla nostra conferenza stampa presso Hannover Messe 2024! Quando? Lunedì 22 aprile 2024, dalle 12:00 alle 13:00. Dove? Presso lo stand di Festo nel Padiglione 7 Stand D31. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/03/26 | Globale Invito alla conferenza stampa Festo Siete cordialmente invitati alla nostra conferenza stampa presso Hannover Messe 2024! Quando? Lunedì ... Leggi communicato stampa
The innovation partnership between Festo and Würth has already lasted two years, and the first phase of the partnership is now coming to an end – with success: the prototype works. Würth wants to comprehensively test Festo's tailor-made AI software solution at the Reinhold Würth Innovation Center Curio, discuss it with employees and, if everything proves successful, implement it in its logistics centers worldwide. Leggi communicato stampa Immagine Adolf Würth GmbH & Co. KG 2024/03/12 | Globale Festo develops AI robot solution for logistics ... The innovation partnership between Festo and Würth has already lasted two years, and the first phase ... Leggi communicato stampa
Faster time-to-market, more efficient engineering, more functionality and higher quality – these are the benefits of a digital twin for machine and system builders. Festo is working hard to equip its automation components with a digital twin – a digital representation in the form of administration shells. The company has joined forces with other German automation partners and the Industrial Digital Twin Association because standardisation is what machine and system builders expect. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/03/08 | Globale Digital twins boost machine development Faster time-to-market, more efficient engineering, more functionality and higher quality – these are ... Leggi communicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leggi communicato stampa
La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può essere utilizzata ovunque non sia consentito l'uso di pneumatica. Il concetto della pinza elettrica standard si basa sulla semplicità: tutta l'elettronica è integrata nella pinza, di conseguenza non è necessario un motore esterno. La pinza EHPS può muovere pezzi di piccole e medie dimensioni; questo la rende ideale per applicazioni nella tecnologia di manipolazione e assemblaggio, nonché nella costruzione di macchine speciali, nell'industria... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/01/23 | Globale Presa affidabile senza aria La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può ... Leggi communicato stampa
Alla cerimonia di premiazione del 23 novembre a Düsseldorf, Festo ha ricevuto il premio tedesco per la sostenibilità (DNP) nella categoria idraulica, pompe e compressori. Il DNP si basa sugli obiettivi dell'Agenda 2030 del governo tedesco e quindi su aree chiave di trasformazione come il clima, la biodiversità, le risorse, la catena di approvvigionamento e la società. Festo è stata recentemente nominata azienda di successo nel campo della sostenibilità dalla RWTH Aachen University e dalla Complexity Management Academy. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/01/17 | Globale Festo premiata con il premio tedesco per la ... Alla cerimonia di premiazione del 23 novembre a Düsseldorf, Festo ha ricevuto il premio tedesco per ... Leggi communicato stampa
"Il nostro obiettivo è raggiungere un elevato livello di maturità delle macchine CNC con le nostre macchine per la produzione additiva", spiega il Dr. Vino Suntharakumaran, Amministratore Delegato di DMG MORI Additive GmbH. Con il LASERTEC 30 DUAL SLM l'azienda non è lontana dal raggiungere questo obiettivo, aumentando la produttività dell'80%. Festo è stato assunto come partner di sviluppo. Grazie alla sua soluzione di automazione pronta all'uso, l'atmosfera di gas inerte viene gestita con precisione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/01/17 | Globale 80% di produttività in più nella stampa 3D "Il nostro obiettivo è raggiungere un elevato livello di maturità delle macchine CNC con le nostre ... Leggi communicato stampa
Festo ha aggiornato le sue interfacce bus PROFINET per la piattaforma di automazione CPX. La nuova generazione ha quattro nuove caratteristiche chiave basate sul protocollo di comunicazione PROFINET, di cui la "ridondanza del sistema S2" è la più importante. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/12/05 | Globale Nuove interfacce bus PROFINET di Festo Festo ha aggiornato le sue interfacce bus PROFINET per la piattaforma di automazione CPX. La nuova ... Leggi communicato stampa
Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione della nuova pinza Festo grazie a una qualità eccezionale (5000% in più di prestazioni operative nel test di resistenza), la produzione da una sola fonte, anni di esperienza e la stretta collaborazione durante l'intero processo di sviluppo dall'inizio alla fine. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/12/05 | Globale Eichenberger convince rispetto ai prodotti del ... Eichenberger ha avuto successo nel confronto con i produttori locali cinesi nella progettazione ... Leggi communicato stampa
The industrial, trade and construction sectors have been using the SCHUKO plug, invented by ABL in 1925, for almost 100 years. The company can now produce more than 100 versions of SCHUKO plugs and couplings quickly and flexibly on a new assembly system supplied by special machine builder AS Automation. This is also made possible by the highly flexible Multi-Carrier-System MCS® as well as numerous other electric and pneumatic automation products from Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/11/11 | Globale More than 100 versions on one system The industrial, trade and construction sectors have been using the SCHUKO plug, invented by ABL in ... Leggi communicato stampa
Maggiori esigenze di produttività e precisione – questo è possibile solo con una maggiore automazione della tecnologia di laboratorio. Sensapex equipaggia già più di 800 clienti in tutto il mondo con micromanipolatori, microscopi e regolatori di pressione di alta precisione - dalla ricerca sulle neuroscienze alla fecondazione in vitro (IVF) - per citare solo alcuni esempi di applicazione. Per funzionare con successo, i controllori di pressione Sensapex si affidano al generatore di pressione e di vuoto decentralizzato PGVA di Festo. Leggi communicato stampa Immagine Sens 2023/11/08 | Globale Germania Garantire la giusta pressione Maggiori esigenze di produttività e precisione – questo è possibile solo con una maggiore ... Leggi communicato stampa
In Europe, Germany's mechatronics experts are simply top: at the European Skills Championship EuroSkills Gdańsk 2023 in Poland last September, Daniel Schmid and Timo Oßwald, both apprentices at Festo, won the gold medal in the skill mechatronics. They thus completed the extremely successful record of the German national team, which came second behind Switzerland in the 'Best of Nations' ranking in 42 trades. Leggi communicato stampa Immagine WorldSkills Germany 2023/10/13 | Globale Simply top in Europe In Europe, Germany's mechatronics experts are simply top: at the European Skills Championship ... Leggi communicato stampa
Siemens Xcelerator, the open digital business platform, creates an open ecosystem for collaboration between customers, Siemens, and certified partners, from large technology companies to independent software developers. Festo and Siemens announced their latest partnership at this year’s Hannover Messe trade fair. Festo has joined the Industrial Edge ecosystem. To kick this off, Festo is offering the Festo AX Data access app, effective immediately, on the Siemens Industrial Edge Marketplace, where industrial customers can purchase numerous apps... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/09/21 | Globale Festo joins the Siemens Industrial Edge ecosystem Siemens Xcelerator, the open digital business platform, creates an open ecosystem for collaboration ... Leggi communicato stampa
Oliver Jung (61) will leave his position as Chairman of the Management Board of Festo SE & Co. KG as planned on expiry of his current mandate. The Supervisory Board has appointed Thomas Böck (52) as his successor. Mr. Böck will join the family-owned company as the new Chairman of the Management Board on 1 January 2024. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/09/18 | Globale Passing on the baton: New Chairman of the ... Oliver Jung (61) will leave his position as Chairman of the Management Board of Festo SE & Co. KG as ... Leggi communicato stampa
Il progetto di ricerca FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking), sponsorizzato dal Ministero federale tedesco per gli affari economici e l’azione climatica, è stato concluso da Festo a Esslingen-Berkheim. All’evento, i partecipanti al progetto – così come il pubblico interessato – erano in loco o in diretta dal Canada. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/09/15 | Globale Completato con successo il progetto di ricerca ... Il progetto di ricerca FLAIROP (Federated Learning for Robot Picking), sponsorizzato dal Ministero ... Leggi communicato stampa
"The shortage of skilled workers is a challenge for companies in Europe. We need to invest much more in education and training. That is why I propose to make 2023 the European Year of Skills," said EU Commission President Ursula von der Leyen. The highlight of this Year of Skills will be the 8th EuroSkills competition of professions in September in Gdańsk, Poland. Mechatronics is one of the most attractive and promising skills, and it will be held on the MPS, Festo's Modular Production System. Leggi communicato stampa Immagine WorldSkills 2023/07/18 | Globale Addressing the shortage of skilled workers through ... "The shortage of skilled workers is a challenge for companies in Europe. We need to invest much more ... Leggi communicato stampa