Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie provenienti da autovetture elettriche. Poiché le batterie sono dispositivi di accumulo di energia realizzati con materie prime preziose, questo pone la questione della sostenibilità. Festo offre quindi concetti di automazione modulare non solo per la produzione di celle, l'assemblaggio di moduli e pacchi batteria e l'integrazione di piattaforme, ma anche per lo smontaggio e il riciclaggio o la separazione dei materiali. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/05/23 | Globale Chiudere il loop della mobilità elettrica in modo ... Secondo le stime, entro il 2025 dovranno essere riciclate circa 600.000 tonnellate di batterie ... Leggi communicato stampa
Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale Batterie sicure per veicoli elettrici Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal ... Leggi communicato stampa
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers and automation specialists. The strategic partnership between Syntegon and Festo is a great example of this. Thanks to this cooperation, Syntegon was able to simplify its processes and manage the challenges posed by the pandemic and the supply chain crisis more effectively. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/05/03 | Global Standardisation benefits all packaging lines Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine ... Leggi communicato stampa
Pratico e sul posto: Alla Hannover Messe, i visitatori dello stand Festo possono sperimentare con tutti i sensi, ambienti di apprendimento completi. Saranno esposti i punti salienti del portfolio prodotti nel campo dell'istruzione e della formazione: dal portale di apprendimento digitale Festo LX e Virtual Reality Learning alle innovazioni dei prodotti nel campo dei sistemi di apprendimento con cobot, AI e gemello digitale. Leggi communicato stampa Immagine Festo Didactic SE 2023/04/26 | Globale Irlanda Gran Bretagna L'apprendimento costante come motore dell ... Pratico e sul posto: Alla Hannover Messe, i visitatori dello stand Festo possono sperimentare con ... Leggi communicato stampa
Il software GripperAI Festo consente la "raccolta cieca dei rifiuti" e quindi soluzioni di movimentazione autonoma con quasi tutti i robot, cobot o gantry cartesiani. L'azienda IBK Ingenieur Consult GmbH offre una cella robotica configurabile online come modello base. Questa potrebbe diventare la soluzione brevettata per moltie attività di presa, compresi progetti personalizzati e servizi di integrazione. Leggi communicato stampa Immagine © IBK IngenieurConsult / Festo SE & Co. KG 2023/04/14 | Globale Raccolta cieca dei rifiuti Il software GripperAI Festo consente la "raccolta cieca dei rifiuti" e quindi soluzioni di ... Leggi communicato stampa
Progress in Motion sarà il leit motiv con cui Festo accompagnerà i visitatori durante SPS Italia 2023. Un tour che metterà in risalto i trend tecnologici più importanti quali la digitalizzazione, la sicurezza degli impianti, l’efficienza e la sostenibilità in ambito industriale. Dalla tecnologia piezo alle soluzioni remote IO, fino alla generazione e controllo del movimento e sensorizzazione dei processi attraverso la comunicazione digitale: in qualità di partner per l’automazione il nostro obiettivo è supportare costruttori di... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/28 | Globale L’innovazione come motore dell’automazione moderna Progress in Motion sarà il leit motiv con cui Festo accompagnerà i visitatori durante SPS Italia ... Leggi communicato stampa
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono megatrend che offrono un grande potenziale di risparmio nella produzione di pneumatici. Gli algoritmi di machine learning possono essere implementati in maniera decentralizzata, ad esempio sull'edge, vale a dire sul modulo vero e proprio da monitorare. Un esempio è Festo AX. Questo software AI utilizza gli algoritmi per rilevare anomalie nelle macchine per la produzione di pneumatici o nelle presse per la vulcanizzazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/23 | Globale Ottimizzazione delle presse per polimerizzazione ... La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono megatrend che offrono un grande ... Leggi communicato stampa
Alla Hannover Messe 2023, Festo presenta il prossimo passo verso l'industrializzazione della trasformazione biologica: BionicCellFactory. Grazie alla tecnologia di automazione Festo, la biomassa può essere coltivata su larga scala in modo altamente efficiente e rispettoso delle risorse. Tutto ciò che attualmente produciamo dal petrolio grezzo, con immense emissioni di CO2, può essere ottenuto in modo sostenibile dalle alghe. Con la BionicCellFactory, Festo dimostra un bioprocesso olistico: dalla coltivazione ottimizzata delle alghe con... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/22 | Globale Coltivazione di biomasse su scala industriale Alla Hannover Messe 2023, Festo presenta il prossimo passo verso l'industrializzazione della ... Leggi communicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 02/27/2023 | Global Festo Breaks Price/Performance Barriers with New ... Leggi communicato stampa
Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la necessità di costosi laboratori di biosicurezza. Questo sistema di test, sviluppato dalla società londinese Fast MDx, riduce il tempo di attesa da 24 a 48 ore a solo una o due ore. Il nuovo sistema utilizza la tecnologia di automazione di Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/02/27 | Globale Salvare vite in tutto il mondo con test ... Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile ... Leggi communicato stampa
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio di €37.000 all'anno in costi energetici. Leggi communicato stampa Immagine Wellspect 2023/02/27 | Globale €37.000 in meno di costi energetici nella ... Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l ... Leggi communicato stampa
La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli imballaggi in plastica. Un punto chiave nella produzione di scatole pieghevoli è l'incollaggio ad alta precisione dei fustellati. L'azienda Baumer hhs è leader di mercato globale per applicazioni di questo tipo, con la sua pompa a doppio pistone DPP – supportata dalla valvola proporzionale VPPM di Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/01/25 | Globale Irlanda Gran Bretagna La tecnologia della valvola proporzionale lo rende ... La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli ... Leggi communicato stampa
Il giorno 17 novembre, le sei squadre vincitrici hanno ricevuto i trofei dalla quarta generazione della famiglia Stoll, e da diversi membri del consiglio di amministrazione di Festo, durante i festeggiamenti presso il Festo Training Center di Esslingen/Berkheim. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/28 | Globale Festo elegge i vincitori del 1° Global Festo ... Il giorno 17 novembre, le sei squadre vincitrici hanno ricevuto i trofei dalla quarta generazione ... Leggi communicato stampa
La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l'una con l'altra. In termini di tecnologia di automazione, tuttavia, utilizzano la stessa tecnologia: la pneumatica controllata. Ecco perché Festo ha ulteriormente sviluppato la tecnologia dell'aria compressa per rendere la pneumatica sostenibile, risparmiare risorse ed incrementare l’efficienza energetica. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Verso il futuro con la pneumatica controllata La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l ... Leggi communicato stampa
"Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i produttori di articoli di marca. ILLIG Maschinenbau è un pioniere e leader di mercato nella produzione di macchine e strumenti per la produzione di imballaggi in plastica mediante termoformatura. Il suo nuovo sistema di termoformatura RedLine RDF 85 consente ora l'utilizzo di sistemi di utensili fuori sistema. È così che l'azienda stabilisce nuovi standard di flessibilità. È integrato anche un sistema di movimentazione pile con assi elettrici... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Compatibile con molti strumenti "Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i ... Leggi communicato stampa