Il giorno 17 novembre, le sei squadre vincitrici hanno ricevuto i trofei dalla quarta generazione della famiglia Stoll, e da diversi membri del consiglio di amministrazione di Festo, durante i festeggiamenti presso il Festo Training Center di Esslingen/Berkheim. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/28 | Globale Festo elegge i vincitori del 1° Global Festo ... Il giorno 17 novembre, le sei squadre vincitrici hanno ricevuto i trofei dalla quarta generazione ... Leggi communicato stampa
La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l'una con l'altra. In termini di tecnologia di automazione, tuttavia, utilizzano la stessa tecnologia: la pneumatica controllata. Ecco perché Festo ha ulteriormente sviluppato la tecnologia dell'aria compressa per rendere la pneumatica sostenibile, risparmiare risorse ed incrementare l’efficienza energetica. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Verso il futuro con la pneumatica controllata La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l ... Leggi communicato stampa
"Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i produttori di articoli di marca. ILLIG Maschinenbau è un pioniere e leader di mercato nella produzione di macchine e strumenti per la produzione di imballaggi in plastica mediante termoformatura. Il suo nuovo sistema di termoformatura RedLine RDF 85 consente ora l'utilizzo di sistemi di utensili fuori sistema. È così che l'azienda stabilisce nuovi standard di flessibilità. È integrato anche un sistema di movimentazione pile con assi elettrici... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Compatibile con molti strumenti "Per compiti impegnativi nella termoformatura, ILLIG è la soluzione migliore", affermano spesso i ... Leggi communicato stampa
Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una soluzione collaborativa per Siemens Healthineers. Inserisce con precisione bobine del peso di diverse tonnellate nei magneti delle macchine per risonanza magnetica (MRI). I cilindri elettrici Festo, che assicurano una presa sicura delle bobine, svolgono un ruolo cruciale in questo caso. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Assemblaggio sicuro di macchine per la risonanza ... Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una ... Leggi communicato stampa
The Operation Unit "Modular Valves" at the Festo plant in Scharnhausen, Germany, is one of the winners of the "Lean and Green Management Award 2022". The jury awarded the special "Lean Excellence" prize to the lean processes and cleanly applied standards. Efficient and resource-saving production is also an important building block in the sustainability strategy of Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/10/24 | Globale Festo wins Lean and Green Management Award The Operation Unit "Modular Valves" at the Festo plant in Scharnhausen, Germany, is one of the ... Leggi communicato stampa
After the cancellation of WorldSkills 2022 in Shanghai due to COVID-19 restrictions in China, new opportunities came up for the WorldSkills competition: The WorldSkills Competition 2022 Special Edition will be held decentralized in 15 countries. Germany benefits directly from this: 9 of 62 competitions will take place in Germany, three of them in Stuttgart, at the beginning of October parallel to the Motek and Vision industrial trade fairs. This gives schoolchildren, trainees, students, vocational teachers, and university lecturers the... Leggi communicato stampa Immagine WorldSkills 2022/09/22 | Globale WorldSkills Competition 2022 Special Edition in ... After the cancellation of WorldSkills 2022 in Shanghai due to COVID-19 restrictions in China, new ... Leggi communicato stampa
I processi altamente puri e sterili rappresentano una grande sfida per l‘industria in particolare quelle alimentare, farmaceutica e medicale ma anche nel settore dell'elettronica. Per mantenere i processi di produzione il più possibile privi di contaminazioni, i pezzi e l'area di lavoro devono essere separati l'uno dall'altro. Ciò può essere ottenuto con la levitazione basata su superconduttori. Leggi communicato stampa Immagine Ruediger J. Vogel 2022/09/20 | Globale Misurare e pesare senza contatto I processi altamente puri e sterili rappresentano una grande sfida per l‘industria in particolare ... Leggi communicato stampa
Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le aziende raramente si rendono conto di quanto sia preziosa la corretta valutazione di grandi quantità di dati, il cui potenziale rimane sconosciuto. Il Gruppo Heubach ha avuto un'esperienza simile. Con l'intelligenza artificiale Festo AX, è stato dimostrato che è possibile ottenere vantaggi in termini di manutenzione, ingegneria e produttività dai dati PID centrali. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale L'intelligenza artificiale genera un tesoro di ... Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le ... Leggi communicato stampa
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto nella pianificazione dell'impianto. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio ... Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue ... Leggi communicato stampa
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio raggiungono una produzione per stazione di soffiaggio compresa tra 1.000 e 3.000 bottiglie in PET all'ora. La chiave di questo successo è un controllo preciso mediante valvole e unità di valvole e la corretta preparazione dell'aria compressa. Le soluzioni Festo a livello di componenti si sposano con i servizi e i software di progettazione a disposizione di tutti i nostri clienti. Al Drinktec di Monaco di Baviera, a settembre 2022, verranno... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale Dal vuoto alla bottiglia ad alta pressione Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio ... Leggi communicato stampa
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/09/10 | Globale Remote IO system taken to a whole new level The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the ... Leggi communicato stampa
I prezzi elevati dell'energia, la crescente pressione sui costi e l'obiettivo di una produzione a impatto zero hanno spinto l'efficienza energetica in cima alle esigenze di molte aziende. Festo Energy Saving Services, secondo DIN EN ISO 11011, offre una gamma personalizzata di servizi, per fornire supporto su questo argomento. Gli esperti di efficienza energetica di Festo, collaborano con clienti e utenti per identificare potenziali risparmi nell’utilizzo dell'aria compressa, oltre a individuare soluzioni per ridurre i consumi, ora anche con... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/07/29 | Globale Identificare le perdite con l'intelligenza ... I prezzi elevati dell'energia, la crescente pressione sui costi e l'obiettivo di una produzione a ... Leggi communicato stampa
Operating costs for pneumatic equipment can be reduced by up to 60% if system operators put into practice the results and analyses of the Compressed Air Energy Efficiency Audit GFAA by Festo. Energy efficiency experts from Festo use an integrated approach to analyse the entire compressed air system, from the compressor to the application, and recommend measures to reduce energy consumption. Climate protection is also included in the service, since the cost and energy savings naturally result in lower CO2 emissions and higher productivity. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/07/05 | Globale How many users of compressed air know where the ... Operating costs for pneumatic equipment can be reduced by up to 60% if system operators put into ... Leggi communicato stampa
When it comes to reducing product-related CO₂ emissions, Festo can leverage two important aspects and also focuses on an all-encompassing approach to the CO₂ emissions caused by its products. The design of a machine lays the foundation of the CO₂ footprint at machine level. Festo supports this process first and foremost through free engineering tools. In addition, the key to a carbon-neutral future is to look at and assess CO₂ emissions from the point of view of the product, and then reduce these emissions with innovative solutions. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/07/05 | Globale Reducing CO₂ through sustainable engineering When it comes to reducing product-related CO₂ emissions, Festo can leverage two important aspects ... Leggi communicato stampa
Climate protection laws along with an explosion in energy prices are forcing industry to become more energy efficient and sustainable. This should be learned. How? For example, with Festo Didactic's learning solutions for teaching green skills. Trainees, students and employees use them to develop their skills and abilities - from vocational training to lifelong learning. Festo Didactic also contributes its expertise in research and industrial cooperation. Leggi communicato stampa Immagine Festo Didactic SE 2022/06/27 | Globale Learning solutions for sustainability and energy ... Climate protection laws along with an explosion in energy prices are forcing industry to become more ... Leggi communicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Globale Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Leggi communicato stampa