© Festo SE & Co. KG
Synchron - lavaggio del DNA
Processo di lavaggio del DNA: ai campioni vengono aggiunte delle microsfere metalliche codificate e una soluzione tampone.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - da stazione a stazione
Gli assi elettrici EGC, combinati con l'azionamento semirotativo DRRD e una pinza DHPS, posizionano le piastre di micropozzetti sui supporti del sistema di trasporto.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - fabbrica modulare di DNA
Con questo sistema, è possibile estrarre automaticamente fino a 40.000 campioni di DNA di piante al giorno.
© Sens
Sensapex - sistema completo
Una soluzione completa per una maggiore capacità produttiva e precisione nell'automazione di laboratorio. Questa include microscopi e controllori di pressione Sensapex, nonché il generatore di pressione e vuoto PGVA-2 di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - controllore di pressione uMc
Maggiore capacità produttiva e precisione: l'automazione di laboratorio, con i controllori di pressione uMc di Sensapex, si affida ai regolatori di pressione VEAB, basati su piezoelettrici Festo.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale
Rapporti di flusso di campioni estremamente elevati
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono ...
Leggi comunicato stampa
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme importanza a elevati rapporti di flusso dei campioni. Nonostante personale di laboratorio altamente qualificato, questa domanda non può più essere soddisfatta. L'automazione dei processi di laboratorio è inevitabile, ecco perché MolGen, ha sviluppato PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni ...
© Festo SE & Co. KG
Testa di pipettaggio DHOE
Un sistema di pipettatura aperto con la testa di pipettaggio DHOE per il semplice trasporto di liquidi, consente di configurare le funzioni di pipettatura più importanti in base alle esigenze e di espanderle in modo flessibile.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - pipettatura
Volumi di pipettatura estremamente piccoli: il secondo braccio robotico con la testa di pipettaggio, distribuisce liquidi su una piastra di micropozzetti.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - apertura del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - presa del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.