© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Portata elevata: il sistema completamente automatizzato PurePrep TTR, prepara 320 campioni di pazienti all'ora, per i test PCR. La tecnologia di automazione Festo, specifica per laboratori, è inclusa.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Niels Kruize
Niels Kruize, CEO MolGen
© Wellspect
Wellspect - Energy Efficiency Audit
Parte della strategia di sostenibilità di Wellspect: Bo Lilja (a destra), esperto di efficienza energetica presso Festo Svezia, conduce l'Audit sull'efficienza energetica alla presenza di Erik Blomholt, ingegnere di manutenzione presso...
© Wellspect
Wellspect - produzione di cateteri
Produzione di cateteri presso Wellspect: entro il 2025, Wellspect auspica di ridurre del 12% il consumo energetico per la produzione di ciascun catetere rispetto al 2020.
© Festo SE & Co. KG
2023/02/27
|
Globale
Salvare vite in tutto il mondo con test diagnostici molecolari a basso costo
Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la ...
Leggi comunicato stampa
Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la necessità di costosi laboratori di biosicurezza. Questo sistema di test, sviluppato dalla società londinese Fast MDx, riduce il tempo di attesa da 24 a 48 ore a solo una o due ore. Il nuovo sistema utilizza la tecnologia di automazione di Festo.