La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli oggetti, ideale per settori ad alta tecnologia come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia. Alla fiera di Hannover, Festo presenta un concetto per il riempimento e la pesatura completamente automatizzati dei contenitori di liofilizzazione nelle camere bianche. Grazie ai moduli di levitazione SupraMotion e ai prodotti di automazione Festo per applicazioni di laboratorio, è possibile soddisfare i più elevati standard di pulizia e igiene. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/04/23 | Globale Tecnologia dei superconduttori: lavoro senza ... La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli ... Leggi communicato stampa
I processi altamente puri e sterili rappresentano una grande sfida per l‘industria in particolare quelle alimentare, farmaceutica e medicale ma anche nel settore dell'elettronica. Per mantenere i processi di produzione il più possibile privi di contaminazioni, i pezzi e l'area di lavoro devono essere separati l'uno dall'altro. Ciò può essere ottenuto con la levitazione basata su superconduttori. Leggi communicato stampa Immagine Ruediger J. Vogel 2022/09/20 | Globale Misurare e pesare senza contatto I processi altamente puri e sterili rappresentano una grande sfida per l‘industria in particolare ... Leggi communicato stampa
Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti posti alla pulizia e purezza degli impianti di produzione sono molto elevati. Con la tecnologia dei superconduttori, gli oggetti possono essere spostati e manipolati senza contatto, ideale per tali applicazioni. Alla fiera Hannover Messe 2020, Festo presenterà la soluzione SupraModule, che consente il controllo wireless delle funzioni su un supporto magnetico galleggiante con alimentazione di energia autonoma. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/28 | Globale SupraModule: Soluzione modulare per l’automazione ... Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti ... Leggi communicato stampa
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor unit can be separated from the electrical cooler and can operate autonomously for up to two hours. The compact technology allows contactless movement and handling of objects - ideal for industries with the highest requirements for cleaning and cleanliness, such as laboratory automation, biotechnology or semiconductor production. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/04/12 | Global SupraCube: Maximum flexibility in automation ... With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the ... Leggi communicato stampa