2020/10/07
|
Irlanda, Gran Bretagna
New VYKA media separated valve range from Festo
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves ...
Leggi comunicato stampa
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves offering high precision control of virtually any fluid or gas. Just 7mm in width and with an orifice size of 1.2mm, the VYKA range has a class leading pressure-to-orifice size ratio and offers a compact solution to a wide variety of dosing and continuous flow applications.
Valvola solenoide VYKA
(pictured here with the VAVE connection box) offer a high precision, compact solution to a wide variety of dosing and continuous flow applications.
Italian translation unavailable for New Festo VMEF/VHEF manual or mechanically actuated valves deliver great precision.
© Festo SE & Co. KG
VAEM valve controller
Small, light, energy efficient, fast, and precise ‒ the VAEM overcomes the challenges found in micro-dispensing liquids.
Italian translation unavailable for Festo Achieves a Critical Mass of Life Science Automation Products For COVID-19 Diagnostic Equipment.
Italian translation unavailable for VTOE.
Italian translation unavailable for EXCM.
Italian translation unavailable for Festo EHMD.
© Festo SE & Co. KG
2024/01/23
|
Globale
Presa affidabile senza aria
La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e ...
Leggi comunicato stampa
La pinza elettrica standard EHPS di Festo è la versione elettrica della pinza pneumatica DHPS e può essere utilizzata ovunque non sia consentito l'uso di pneumatica. Il concetto della pinza elettrica standard si basa sulla semplicità: tutta l'elettronica è integrata nella pinza, di conseguenza non è necessario un motore esterno. La pinza EHPS può muovere pezzi di piccole e medie ...
© Festo SE & Co. KG
EHPS electric standard gripper
The electric parallel gripper variant EHPS-…-LK with integrated memory for various learning functions.