© Festo SE & Co. KG
Fino a 50 antibiotici contemporaneamente sul banco di prova
SeLux NGP determina a quali antibiotici reagisce il patogeno e a quali è resistente.
© Festo SE & Co. KG
2021/07/22
|
Italia
Salvare vite con l'antibiotico giusto
Fino ad ora, i medici impiegavano in genere dai due ai quattro giorni per scoprire l'antibiotico migliore e ...
Leggi comunicato stampa
Fino ad ora, i medici impiegavano in genere dai due ai quattro giorni per scoprire l'antibiotico migliore e più efficace da prescrivere ai pazienti con un'infezione. Una nuova piattaforma diagnostica trova il farmaco giusto, per una terapia mirata, entro 24 ore. Incluso: teste dosatrici e portali di movimentazione Festo.
© Festo SE & Co. KG
Automazione di laboratorio
Aumentare la capacità dei test con la tecnologia di laboratorio di livello industriale Festo
© Festo SE & Co. KG
2021/06/03
|
Globale
Come controllare precisamente volumi molto piccoli di liquido
Erogazione, aspirazione, pipettaggio: la precisione è un must quando si maneggiano volumi molto piccoli ...
Leggi comunicato stampa
Erogazione, aspirazione, pipettaggio: la precisione è un must quando si maneggiano volumi molto piccoli di liquido. In che modo gli specialisti nell'automazione di laboratorio riescono a soddisfare i requisiti di qualità in modo affidabile ed efficiente, anche con elevate portate? Come evitano la contaminazione? Il webinar Life Science dello specialista in automazione Festo offre risposte chiare a queste e molte altre domande. Quando? ...
© Festo SE & Co. KG
Gestione dei liquidi
Invito al webinar: il 16 giugno 2021 gli esperti Festo risponderanno alle domande sull'automazione nella movimentazione dei liquidi.
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Globale
Compact, versatile, powerful
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo ...
Leggi comunicato stampa
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible. The compact yet powerful valves dose and aspirate even small quantities with a high level of precision. Thanks to their impressive pressure and nominal width specifications, they are also suitable for controlling the flow in a manifold duct plate, for example.
© Festo SE & Co. KG
Solenoid valves VYKA, VYKB and VZDB
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube on a transport system
The SupraCube is a Compact stand-alone levitation module with superconductor technology.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Globale
SupraCube: Maximum flexibility in automation technology
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor ...
Leggi comunicato stampa
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor unit can be separated from the electrical cooler and can operate autonomously for up to two hours. The compact technology allows contactless movement and handling of objects - ideal for industries with the highest requirements for cleaning and cleanliness, such as laboratory automation, biotechnology or semiconductor production.
Italian translation unavailable for Festo Introduces a Miniature Valve for In-Vitro Diagnostics, Point-of-Care Devices, and Labs on a Chip .