© Festo SE & Co. KG
Gestione dei liquidi
Invito al webinar: il 16 giugno 2021 gli esperti Festo risponderanno alle domande sull'automazione nella movimentazione dei liquidi.
© Festo SE & Co. KG
Controllo per l'equilibratore nell'armadio di comando e Comando ...
Sforzo di installazione ridotto: I componenti di controllo del bilanciatore sono ora disponibili come soluzione pronta per l'installazione preassemblata nell'armadio di comando o su una piastra di montaggio.
© Festo SE & Co. KG
Controllo per l'equilibratore nell'armadio di comando
I componenti di controllo del bilanciatore sono ora disponibili come soluzione pronta per l'installazione preassemblata nell'armadio di comando
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Un'offerta interessante, non solo in tempi di pandemia
Divieti di spostamento, limitazioni nel contatto con gli altri, quarantena - in tempi di pandemia, i tecnici ...
Leggi comunicato stampa
Divieti di spostamento, limitazioni nel contatto con gli altri, quarantena - in tempi di pandemia, i tecnici dell'assistenza e gli installatori spesso non sono in grado di recarsi in tutto il mondo dai clienti per mettere in funzione le loro macchine e i loro impianti in loco. Ecco perché ora i clienti possono comodamente prenotare la messa in servizio a distanza dei sistemi di assi presso Festo. Ciò rende il commissioning online ...
© Festo SE & Co. KG
Remote commissioning
Zero rischi d'infezione: supporto alla messa in servizio su schermo con Festo.
© Festo SE & Co. KG
Valves VHEF and VMEF
Manually and mechanically actuated valves VHEF and VMEF from Festo
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Globale
Compact, versatile, powerful
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo ...
Leggi comunicato stampa
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible. The compact yet powerful valves dose and aspirate even small quantities with a high level of precision. Thanks to their impressive pressure and nominal width specifications, they are also suitable for controlling the flow in a manifold duct plate, for example.
© Festo SE & Co. KG
Solenoid valves VYKA, VYKB and VZDB
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible.
© Festo SE & Co. KG
Elettrificazione del gruppo propulsore (reale)
La domanda di automazione per la produzione di celle di batteria e altri componenti per veicoli elettrici è in aumento. Il grado di automazione nella produzione è in aumento a causa dell'elettrificazione dei propulsori.
© Festo SE & Co. KG
Simbolo dell'elettromobilità
Nel 2020, Festo è riuscita ad aumentare le vendite nel segmento "macchine e sistemi per la produzione di batterie" del 40%, e vede grandi opportunità di ulteriore crescita.