From digital twins to efficient circuit diagrams, from design tools to maximum energy savings – Festo supports its customers holistically and in every phase of their value creation process. This extends to the circular economy and the product carbon footprint, but also to lifelong learning with digital training tools for both trainees and long-term employees. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2025/03/28 | Wereldwijd From consistent data to lifelong added value From digital twins to efficient circuit diagrams, from design tools to maximum energy savings – ... Persbericht lezen
"No matter what movement task customers approach Festo with, we can solve it. We are the only supplier to combine electrical and pneumatic automation technology that fits together seamlessly," explains Gerhard Borho, Member of the Executive Board for IT and Digitalization at Festo. In doing so, he emphasizes the core of the "Seamless Automation" approach at Festo. Seamless – this applies to Festo from a technological point of view, but also across all phases of the customer's value creation process. Persbericht lezen Afbeelding Festo S.E. & Co. KG 2025/03/28 | Wereldwijd Seamless automation removes technological ... "No matter what movement task customers approach Festo with, we can solve it. We are the only ... Persbericht lezen
Monday, March 31, 2025, 1.30 - 2.30 p.m. at the Festo stand in Hall 7, Stand A32 Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2025/03/03 | Wereldwijd Invitation: Festo press conference at Hannover ... Monday, March 31, 2025, 1.30 - 2.30 p.m. at the Festo stand in Hall 7, Stand A32 Persbericht lezen
To mark the company's 100th anniversary, the automation specialist Festo has designed an extraordinary machine that will be presented for the first time at the Hannover Messe 2025. Based on the principle of a Rube Goldberg machine, it does not manufacture a specific product but tells the story of motion in automation technology that has significantly influenced the family-owned company. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2025/02/18 | Wereldwijd The Festo Incredible Machine celebrates its ... To mark the company's 100th anniversary, the automation specialist Festo has designed an ... Persbericht lezen
Het creëren van toegevoegde waarde voor klanten door middel van innovatie is vanaf het begin de drijvende kracht achter het familiebedrijf geweest. En nog steeds is het de sleutel tot het succes van Festo. Met een voortdurende vastberadenheid om het werk van mensen gemakkelijker te maken, en zo de efficiëntie te verhogen, heeft Festo een heel tijdperk van industriële productie vormgegeven. In deze tijd is het bedrijf dan ook een wereldspeler en koploper op het gebied van automatiseringstechnologie, maar ook een wereldleider op het gebied van... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2025/01/27 | Wereldwijd België Ierland Nederland Groot-Brittannië Festo viert zijn honderdjarig bestaan – 100 jaar ... Het creëren van toegevoegde waarde voor klanten door middel van innovatie is vanaf het begin de ... Persbericht lezen
Festo, der führende Anbieter für Automatisierungstechnik, erweitert sein Official Partner-Netzwerk und begrüßt Haberkorn Schweiz als neuen starken Partner. Diese Partnerschaft baut auf der bereits erfolgreichen Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich auf und verstärkt die Präsenz von Festo in der Schweiz. Im heutigen Investitionsgütermarkt hat sich das hybride Kaufverhalten etabliert, bei dem Kunden Produkte aus verschiedenen Quellen beziehen. Dieser Trend wird von Festo bereits seit 2016 unterstützt, indem zusätzliche offizielle... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/21 | Austria Germany Switzerland Festo erweitert Official Partner-Netzwerk in der ... Festo, der führende Anbieter für Automatisierungstechnik, erweitert sein Official Partner-Netzwerk ... Persbericht lezen
Users today face the challenge of having to integrate different topics such as control and motion, AI, data integration and evaluation, predictive maintenance and much more into their applications at the same time, with short development cycles and ever new requirements. Festo AX Controls presents an automation portfolio that takes these requirements into account. The motto "from the workpiece to the cloud" is taken further here, and Festo AX Controls combines many software modules such as operating system, motion, visualization, high-level... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd More customer success through seamless data ... Users today face the challenge of having to integrate different topics such as control and motion ... Persbericht lezen
On the shopfloor, machines not only deliver products, but also large amounts of data that are converted into information using artificial intelligence in such a way that they show humans specific optimization potential . Initial successes are visible: in hundreds of customer applications, solutions from the Festo AX Industrial Intelligence portfolio have reduced unplanned downtimes by up to 25 % and cut waste by 20 %. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd Added value from data reduces downtime and waste On the shopfloor, machines not only deliver products, but also large amounts of data that are ... Persbericht lezen
With the personalized MyFesto dashboard at www.festo.com, Festo customers have a central overview of their current offers and service requests and can access all data on Festo products from their projects on MyFesto Projects. In future, Festo users will have it even easier: the System Configurator will give them a central point of access to the entire world of Festo engineering tools. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd Taking customers by the hand along the value ... With the personalized MyFesto dashboard at www.festo.com, Festo customers have a central overview of ... Persbericht lezen
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Persbericht lezen
The new, optimized EMMB-ST and EMMT-ST stepper motor family in conjunction with the CMMT-ST-MP servo drive controller offers users a coordinated servo system at an attractive price. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd Attractive servo system in sight The new, optimized EMMB-ST and EMMT-ST stepper motor family in conjunction with the CMMT-ST-MP servo ... Persbericht lezen
The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces in electrical systems or applications without compressed air. It is optimized for electronics and small parts production, laboratory automation and special machine construction. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd Powerful, compact and precise The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces ... Persbericht lezen
Fresh on the market, the Festo AX Controls automation portfolio is showing its open side: voraus robotik, an innovative software company from Hanover, is integrating its automation software into Festo AX Controls. With the software voraus.core, manufacturers, integrators and end users can easily create and execute solutions for a wide range of applications and optimize and monitor their entire automation. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd Festo AX Controls automation portfolio in use Fresh on the market, the Festo AX Controls automation portfolio is showing its open side: voraus ... Persbericht lezen
Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a building block of the solution. Hydrogen will play a key role in the future energy landscape and in the decarbonization of energy-intensive industries. Festo offers comprehensive automation solutions along the entire hydrogen value chain - on show at Hydrogen Expo in Hamburg from October 21 to 23, 2025 (hall B6, booth 6J40). Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/10/23 | Wereldwijd Automation for green hydrogen Generating energy sustainably is one of the great challenges of our time - and green hydrogen is a ... Persbericht lezen
Wherever inert gases need to be precisely controlled, the mass flow controller VEFC from Festo is the right choice. Thanks to piezo technology, it is compact and flexible, and offers an excellent price/performance ratio. It is especially suitable for use in electronics manufacturing, food production, and anywhere in machine building where shielding gas is required. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/09/12 | Wereldwijd Precise control of inert gases Wherever inert gases need to be precisely controlled, the mass flow controller VEFC from Festo is ... Persbericht lezen
The Olympic Games in Paris are over – now another French metropolis is taking center stage: Lyon will host the 47th WorldSkills from September 10 to 15, 2024. The WorldSkills Championships will bring together more than 1,500 young people from over 65 countries and regions to compete in 62 competitions. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/09/02 | Wereldwijd After the Olympics in Paris, now the WorldSkills ... The Olympic Games in Paris are over – now another French metropolis is taking center stage: Lyon ... Persbericht lezen