De ‘GripperAI’-software van Festo is met innovatiepartner Würth ontwikkeld voor robots in de logistieke keten om producten tot maximaal 20 kg te handelen. Het doel hiervan is om de fysieke belasting van mensen te verlagen en zo de werkomstandigheden te verbeteren. Het prototype van de AI-software wordt onder meer getest bij het Reinhold Würth Innovation Center Curio. Würth heeft als ontwikkelaar, producent en leverancier van montage- en bevestigingsmaterialen meer dan 1 miljoen producten in haar portfolio en kan in de logistieke keten de... Persbericht lezen Afbeelding Adolf Würth GmbH & Co. KG 2024/06/28 | Wereldwijd Festo ontwikkelt AI-robotoplossing voor logistiek ... De ‘GripperAI’-software van Festo is met innovatiepartner Würth ontwikkeld voor robots in de ... Persbericht lezen
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/06/24 | Italië Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice ... Persbericht lezen
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/06/06 | Wereldwijd Festo Expands its Portfolio with Multilayer ... Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) ... Persbericht lezen
In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica piattaforma, distinguendosi per l'elevata portata e mantenendo un design compatto e leggero, ideale per l'uso su sistemi mobili come portali o bracci robotici. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/05/17 | Italië Unità valvole VTUX In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica ... Persbericht lezen
Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una tecnologia di guida innovativa che offre un'eccellente rigidità e capacità di carico. Le maggiori forze di avanzamento e accelerazione consentono tempi di processo ridotti e una lunga durata di servizio che, combinati a una maggiore affidabilità, riducono i tempi di fermo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/05/14 | Italië Asse lineare ELGD Festo Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una ... Persbericht lezen
After years of strong growth, 2023 was a year of consolidation. Turnover was just below the previous year’s level (- 4.3% to around 3.65 billion euros). Festo continued to invest heavily in research and development and the expansion of regional market supply. The company sees good opportunities for growth again in the medium term. The automation of future markets, but also the qualification of the specialists required for this, offers Festo great potential for sustainable growth in the Automation and Didactic business. This includes segments... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/04/22 | Wereldwijd Festo sees good Growth Prospects After years of strong growth, 2023 was a year of consolidation. Turnover was just below the previous ... Persbericht lezen
Superconductor technology enables the contactless movement and handling of objects – ideal for high-tech industries such as laboratory automation or biotechnology. At the Hannover Messe, Festo presents a concept for the fully automated filling and weighing of freeze-dry containers in cleanrooms. Thanks to SupraMotion levitation modules and products from the Festo automation portfolio for laboratory applications, the highest standards of cleaning and cleanliness can be met. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Wereldwijd Superconductor technology: Contactless working in ... Superconductor technology enables the contactless movement and handling of objects – ideal for high ... Persbericht lezen
Festo presented a unique concept for the simple storage and safe transportation of hydrogen using bacteria with its “BionicHydrogenBattery” exhibit in 2024. The company also demonstrated how industrial bioprocesses can be operated efficiently in the long-term using a wide range of components and solutions from the Festo product portfolio. Festo is also committed to biologization as a field of learning: with modular learning systems, an additional Chamber of Commerce qualification and the development of a “Biomechatronics” degree course. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Wereldwijd Biologization Makes Ecological Innovations ... Festo presented a unique concept for the simple storage and safe transportation of hydrogen using ... Persbericht lezen
Festo is setting new standards in process optimization on the shopfloor: By using AI and other smart software solutions, Festo enables its customers to achieve maximum flexibility and increased efficiency in their production processes. A significant increase in overall system effectiveness has already been demonstrated in many projects. The Festo AX Industrial Apps in particular make digitalization and networking scalable and support the efficient advancement of Industry 4.0 in production. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Wereldwijd Simple AI solutions for maximum productivity Festo is setting new standards in process optimization on the shopfloor: By using AI and other smart ... Persbericht lezen
The future of our planet presents us with major challenges. On the one hand, it is about ensuring a safe supply of food for the world's population and coping with demographic change, and on the other, it is about protecting our natural resources and achieving CO2-neutral production. "With our Festo Blue World, we want to show how we can contribute to solving these challenges with automation technology and technical education," says Thomas Böck, Chairman of the Management Bord at Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Wereldwijd Sustainability at Festo The future of our planet presents us with major challenges. On the one hand, it is about ensuring a ... Persbericht lezen
Electromobility, artificial intelligence and sustainability - the economy is in the midst of industrial transformation. In addition to the right automation solutions, qualified specialists are the key to success. With digital learning opportunities as well as seminars and further training, Festo Didactic offers a modern portfolio for lifelong learning in a professional environment. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/04/18 | Wereldwijd Lifelong learning secures top position in ... Electromobility, artificial intelligence and sustainability - the economy is in the midst of ... Persbericht lezen
You are cordially invited to our press conference at Hannover Messe 2024! When? Monday, April 22, 2024, from 12 - 1 p.m. Where? At the Festo stand in Hall 7 Stand D31 Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/03/26 | Wereldwijd Invitation to Festo press conference You are cordially invited to our press conference at Hannover Messe 2024! When? Monday, April 22 ... Persbericht lezen
How can the industrial transformation be achieved at an acceptable cost? What ecological innovations can industry expect in the coming years? Automation provides answers to these questions. Festo has come up with many solutions for electromobility, green hydrogen and bioreactors. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/03/26 | Wereldwijd The industrial transformation takes off with ... How can the industrial transformation be achieved at an acceptable cost? What ecological innovations ... Persbericht lezen
Faster time-to-market, more efficient engineering, more functionality and higher quality – these are the benefits of a digital twin for machine and system builders. Festo is working hard to equip its automation components with a digital twin – a digital representation in the form of administration shells. The company has joined forces with other German automation partners and the Industrial Digital Twin Association because standardisation is what machine and system builders expect. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/03/08 | Wereldwijd Digital twins boost machine development Faster time-to-market, more efficient engineering, more functionality and higher quality – these are ... Persbericht lezen
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Wereldwijd Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Persbericht lezen
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce compressed air consumption by up to 50%. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/02/05 | Wereldwijd Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up ... Persbericht lezen