“Egal mit welcher Bewegungsaufgabe Kunden an Festo herantreten, wir können diese lösen. Als einziger Anbieter verbinden wir elektrische und pneumatische Automatisierungstechnik, die nahtlos zusammenpasst“, erklärt Gerhard Borho, Vorstand IT und Digitalisierung bei Festo. Damit betont er den Kern des „Seamless Automation“-Ansatzes bei Festo. Nahtlos – das gilt bei Festo aus technologischer Sicht, aber auch über sämtliche Phasen des Wertschöpfungsprozesses beim Kunden hinweg. Pressemitteilung lesen Bild Festo S.E. & Co. KG 28.03.2025 | Global Seamless Automation hebt technologische Grenzen ... “Egal mit welcher Bewegungsaufgabe Kunden an Festo herantreten, wir können diese lösen. Als einziger ... Pressemitteilung lesen
Festo ist ein unabhängiges Familienunternehmen und Global Player in der Automatisierungstechnik sowie technischen Aus- und Weiterbildung mit Hauptsitz in Esslingen a.N. – mit über 20.000 Mitarbeitenden an rund 250 Standorten weltweit, einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro und einer F&E-Quote von über 8 %. Als Bewegungspartner bietet Festo technologieübergreifend pneumatische, elektrische und digitale Antriebstechnik integriert und vernetzt an – bis hin zu Software- und KI-Lösungen sowie den passenden Qualifizierungskonzepten – für 300.000 Kunden... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 28.03.2025 | Global Die Festo Gruppe Festo ist ein unabhängiges Familienunternehmen und Global Player in der Automatisierungstechnik ... Pressemitteilung lesen
Electric automation can deliver enhanced efficiency, consistency and precision over traditional pneumatics in many industrial automation applications. However, simple oversights during design and specification can cause serious problems, turning your electric automation dream into the ‘axis of all evil’, according to industrial automation specialist Festo. Pressemitteilung lesen 2025/03/20 | Irland Großbritannien Top tips to improve your next electric drive ... Electric automation can deliver enhanced efficiency, consistency and precision over traditional ... Pressemitteilung lesen
Montag, 31. März 2025, 13.30 - 14.30 Uhr, auf dem Festo Stand in Halle 7, Stand A32 Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 03.03.2025 | Global Einladung zur Festo Pressekonferenz auf der ... Montag, 31. März 2025, 13.30 - 14.30 Uhr, auf dem Festo Stand in Halle 7, Stand A32 Pressemitteilung lesen
A major manufacturer of hard disk drives (HDDs) has achieved ‘lights out’ operation in its production facility using a unique modular automated storage and retrieval system (ASRS) featuring Festo robotic handling technology. The ASRS was architected and designed by DPB Automation, with the controls and safety solution designed by RH Electrical Engineering, and software developed by Lumico. Pressemitteilung lesen Bild Festo S.E. & Co. KG 2025/02/27 | Irland Großbritannien Engineering the future of HDD storage A major manufacturer of hard disk drives (HDDs) has achieved ‘lights out’ operation in its ... Pressemitteilung lesen
Zum 100-jährigen Firmenjubiläum konstruiert der Automatisierungsspezialist Festo eine außergewöhnliche Maschine, die erstmals auf der Hannover Messe präsentiert wird. Nach dem Prinzip einer Rube-Goldberg-Maschine stellt sie kein spezifisches Produkt her, sondern erzählt die Geschichte der Bewegung in der Automatisierungstechnik, die das Familienunternehmen maßgeblich beeinflusst hat. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 18.02.2025 | Global Die Festo Incredible Machine feiert auf der ... Zum 100-jährigen Firmenjubiläum konstruiert der Automatisierungsspezialist Festo eine ... Pressemitteilung lesen
Mit Innovationen einen Mehrwert für die Kunden schaffen – das war von Anfang an der Antrieb im Familienunternehmen und ist bis heute der Erfolgsgarant von Festo. Mit dem ständigen Antrieb die Arbeit der Menschen zu erleichtern und dadurch die Effizienz zu erhöhen, hat Festo eine ganze Ära der industriellen Produktion geprägt. Heute ist das Unternehmen Global Player und Impulsgeber in der Automatisierungstechnik sowie weltweit führend im Bereich der technischen Aus- und Weiterbildung. Das ganze Jahr über wird das Jubiläum von Festo mit... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.01.2025 | Global Belgien Irland Niederlande Großbritannien Festo feiert Jubiläum – 100 Jahre in Bewegung! Mit Innovationen einen Mehrwert für die Kunden schaffen – das war von Anfang an der Antrieb im ... Pressemitteilung lesen
Anwender haben heute die Herausforderung, unterschiedliche Themen wie Steuerung und Motion, KI, Datenintegration- und Auswertung, vorausschauende Wartung und vieles mehr gleichzeitig in ihren Anwendungen intergieren zu müssen, bei kurzen Entwicklungszyklen und immer neuen Anforderungen. Mit Festo AX Controls wird ein Automatisierungsportfolio vorgestellt, das diesen Anforderungen Rechnung trägt. Das Motto „vom Werkstück in die Cloud“ wird hier weitergedacht, und Festo AX Controls vereint viele Software-Bausteine wie Betriebssystem, Motion,... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Mehr Kundenerfolg durch nahtlose ... Anwender haben heute die Herausforderung, unterschiedliche Themen wie Steuerung und Motion, KI ... Pressemitteilung lesen
Im Shopfloor liefern Maschinen nicht nur Produkte, sondern gleichzeitig große Mengen an Daten, die mittels Künstlicher Intelligenz so in Informationen umgewandelt werden, dass sie dem Menschen konkrete Optimierungspotenziale aufzeigen. Erste Erfolge sind sichtbar: Bei hunderten von Kundenanwendungen ließen sich mit Lösungen aus dem Portfolio von Festo AX Industrial Intelligence ungeplante Stillstände um bis zu 25 % reduzieren und Ausschuss um 20 % senken. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Mehrwert aus Daten reduziert Stillstände und ... Im Shopfloor liefern Maschinen nicht nur Produkte, sondern gleichzeitig große Mengen an Daten, die ... Pressemitteilung lesen
Mit dem personalisierten Dashboard MyFesto auf www.festo.com haben Kunden eine zentrale Übersicht über ihre laufenden Angebote und Serviceanfragen und können auf MyFesto Projects alle Daten zu Festo Produkten aus ihren Projekten zugreifen. In Zukunft haben es Anwender bei Festo noch leichter: Mit dem System Configurator erhalten sie einen zentralen Einstieg in die ganze Welt der Festo Engineering Tools. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Kunden beim Wertschöpfungsprozess an die Hand ... Mit dem personalisierten Dashboard MyFesto auf www.festo.com haben Kunden eine zentrale Übersicht ... Pressemitteilung lesen
Innovative Führungstechnologie, hohe Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit für mehr Last auf dem gleichen Bauraum – das sind die Merkmale der neuen Achsfamilie ELGD von Festo. Außerdem bieten leistungsstarke Antriebselemente hohe Vorschubkräfte und Beschleunigungen für kürzere Taktzeiten und eine lange Lebensdauer. Ein Edelstahl-Abdeckband ist auf der Außenseite reibungsfrei und lässt dort keine Partikel entstehen. Damit sind die Antriebe der Achsfamilie prädestiniert für den Einsatz im Reinraum. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Präzise und dynamisch Innovative Führungstechnologie, hohe Steifigkeit und Führungsbelastbarkeit für mehr Last auf dem ... Pressemitteilung lesen
Die neue, optimierte Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST in Verbindung mit dem Servoantriebsregler CMMT-ST-MP bietet Anwendern ein aufeinander abgestimmtes Servosystem zu einem attraktiven Preis. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Attraktives Servosystem in Sicht Die neue, optimierte Schrittmotorfamilie EMMB-ST und EMMT-ST in Verbindung mit dem ... Pressemitteilung lesen
Der leistungsstarke, kompakte und variabel einsetzbare elektrische Greifer HEPP eignet sich für eine Vielzahl von Werkstücken in elektrischen Systemen oder Anwendungen ohne Druckluft. Dabei ist er optimiert für die Elektronik- und Kleinteilefertigung, die Laborautomation und den Sondermaschinenbau. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Kraftvoll, kompakt und präzise Der leistungsstarke, kompakte und variabel einsetzbare elektrische Greifer HEPP eignet sich für eine ... Pressemitteilung lesen
Frisch auf dem Markt zeigt sich das Automatisierungsportfolio Festo AX Controls von seiner offenen Seite: voraus robotik, ein innovatives Softwareunternehmen aus Hannover, integriert seine Automatisierungssoftware in Festo AX Controls. Mit der Software voraus.core können Hersteller, Integratoren und Endanwender auf einfache Weise Lösungen für vielseitige Anwendungen erstellen, ausführen und ihre gesamte Automatisierung optimieren sowie überwachen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 07.11.2024 | Global Automatisierungsportfolio Festo AX Controls in der ... Frisch auf dem Markt zeigt sich das Automatisierungsportfolio Festo AX Controls von seiner offenen ... Pressemitteilung lesen
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner Wasserstoff ein Baustein der Lösung. In der zukünftigen Energielandschaft und bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen. Festo bietet entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfassende Automatisierungslösungen an – zu sehen auf der Hydrogen Expo in Hamburg vom 21. bis 23. Oktober 2025 (Halle B6, Stand 6J40). Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 23.10.2024 | Global Automatisierung für grünen Wasserstoff Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner ... Pressemitteilung lesen
Industrial automation specialist Festo is making it easier for manufacturers to harness the power of digital automation and artificial intelligence (AI) to optimise process efficiency. Festo AX is a suite of AI-based software solutions enabling customers to increase efficiency in their production processes. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2024/09/16 | Irland Großbritannien Festo AX Industrial automation specialist Festo is making it easier for manufacturers to harness the power of ... Pressemitteilung lesen