This content was translated automatically.
适用于生命科学领域灵活应用的紧凑型控制器
通过 CECC-AX,Festo 展示了一款将传统 PLC 编程与 Python 相结合的紧凑型控制器。用户可根据具体应用需求,既可将该控制器作为 PLC 进行编程,也可使用 Python 灵活实现各项功能。 多种接口和集成的输入/输出端口实现了灵活的系统集成:以太网、EtherCAT 及其他现场总线选项、串行接口以及数字和模拟 I/O。
在生命科学领域,CECC-AX 特别适用于样品制备、预分析以及液体和耗材自动化处理中的紧凑型台式设备和子系统。在开发过程中,还充分考虑了《欧盟网络弹性法案》的要求。
在Compamed展会上,Festo将展示该控制器在液体分装应用中的表现。该演示将展示一套端到端的软件解决方案如何实现精确、简单且可靠的压力控制液体分装。
一站式流体控制与运动解决方案:从标准组件到定制化解决方案
Festo 协助制造商和系统集成商开发用于实验室自动化、诊断和医疗技术的精准、可靠的解决方案。为此,该公司将高性能组件与针对特定应用的子系统相结合,用于液体和气体的控制以及运动控制任务。 凭借全面的应用专业知识,由此打造出紧凑且易于集成的“无缝自动化”解决方案,这些方案针对客户的具体设备、工艺及开发需求进行了精准定制。
费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。