© Festo SE & Co. KG
VEAA/VEAB Proportional-Druckregelventil
Lautlos, sanft und schnell dank Piezotechnologie: Das Proportional-Druckregelventil VEAA/VEAB.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation Zahnbehandlung 2
Zappeln, zucken oder plötzliches Schließen des Mundes: Der humanoide Roboter für Trainingszwecke simuliert das mögliche Verhalten von Kindern während einer Zahnarztbehandlung.
© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation Zahnbehandlung 1
Der Roboter Pedia Roid für die Ausbildung von Zahnärzten und deren Assistenten: Piezotechnologie simuliert lebensechte Bewegungen.
© Festo SE & Co. KG
Dosierung in Mikrotiterplatten
Dosieren unterschiedlicher Flüssigkeiten auf Mikrotiterplatten: Auf engstem Raum werden die verschiedenen Prozessschritte automatisiert und miteinander verknüpft.
© Festo SE & Co. KG
10.06.2020
|
Global
Minifabriken in Containern minimieren Maskenmangel
Schutzmasken sind in Corona-Zeiten Mangelware – warum nicht gleich selbst welche produzieren!? Mit einer ...
Pressemitteilung lesen
Schutzmasken sind in Corona-Zeiten Mangelware – warum nicht gleich selbst welche produzieren!? Mit einer Anlage von Mikron könnte dies jetzt praktisch jeder. 50-100 Alltagsmasken pro Minute produziert diese skalierbare Anlage je nach Ausführung. Mit dem Engineering-Support von Festo hat es Mikron geschafft, die Anlage in nur sechs Wochen zu erstellen.
© Festo SE & Co. KG
CMMT-ST/AS Servoantriebsregler in Mikron Anlage Maskenfertigung
Offenheit zu übergeordneten Steuerungen von Beckhoff, Siemens oder Rockwell: die Servoantriebsregler CMMT-ST/AS von Festo.
© Festo SE & Co. KG
DFM Führungszylinder in Mikron Anlage Maskenfertigung
Global und schnell verfügbar. Produkte aus dem Festo Kernprogramm wie der Führungszylinder DFM hier beim Vorbereiten der Ohrbändchen.
© Festo SE & Co. KG
Mikron Anlage Maskenfertigung 2
Ohrbändchen dran und fertig: Die skalierbare Mikron-Anlage produziert je nach Ausführung 50-100 Masken pro Minute.
© Festo SE & Co. KG
Mikron Anlage Maskenfertigung 1
Passt in einen 20-Fuß-Seecontainer: die Mikron-Anlage zur Herstellung von 50-100 Schutzmasken pro Minute.
© Festo SE & Co. KG
Mobiles Sauerstoffgerät
Erhöhte Lebensqualität im mobilen Einsatz: Dank der leisen Piezotechnologie sind die Schaltgeräusche nicht wahrnehmbar.