© Festo SE & Co. KG
Air-flow analyser SFGA
Autonomous measuring system with data logger for recording flow rate and pressure directly at the system makes the energy efficiency audit easy.
Torus - image 3
TQ-Lab modular testing station for polymer packaging
Torus image 2
Festo engineers supported by powerful sizing and simulation software created a versatile, modular, and integrated handling solution
Torus image 1
Festo integrated handling solution comes to the fore
© Wellspect
Wellspect - Energieeffizienz-Audit
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Wellspect: Bo Lilja (rechts), Energieeffizienz-Experte von Festo Schweden, führt in Gegenwart von Erik Blomholt, Instandhaltungsmanager bei Wellspect, das Energieeffizienz-Audit durch.
© Wellspect
Wellspect - Kathetherproduktion
Katheterproduktion bei Wellspect: Bis 2025 hofft das Unternehmen, den Energieverbrauch bei der Herstellung jedes Katheters im Vergleich zu 2020 um 12 % senken zu können.
© Festo SE & Co. KG
10.02.2023
|
Global
Weltweit Leben retten mit kostengünstigen molekulardiagnostischen Tests
Wie sich viele Krankheitserreger in unübertroffener Geschwindigkeit nachweisen lassen, ohne teure ...
Pressemitteilung lesen
Wie sich viele Krankheitserreger in unübertroffener Geschwindigkeit nachweisen lassen, ohne teure biosichere Labore bemühen zu müssen, zeigt Fast MDx. Das Unternehmen aus London entwickelte ein patientennahes Testsystem, das die übliche Wartezeit von 24 bis 48 Stunden auf nur ein bis zwei Stunden verkürzt. Mit an Bord: Automatisierungstechnik von Festo.
© Festo SE & Co. KG
Hannes Rößer, Festo
Hannes Rößer, Experte für Handhabungstechnik bei Festo.