© Festo SE & Co. KG
Electric Motion Sizing Tool
The new Electric Motion Sizing Tool from Festo simplifies sizing and selection of rotary and linear applications with electro-mechanical systems.
© Festo SE & Co. KG
28.10.2022
|
Global
Schon bei der Montage von MRTs auf Nummer sicher gehen
Den Mensch-Roboter-Kooperationen gehört die Zukunft. Eine solche kollaborative Lösung hat der ...
Pressemitteilung lesen
Den Mensch-Roboter-Kooperationen gehört die Zukunft. Eine solche kollaborative Lösung hat der Anlagenbauer BEC für Siemens Healthineers entwickelt. Dabei werden tonnenschwere Spulen präzise in die Magnete von Magnetresonanztomographen (MRTs) eingesetzt. An entscheidender Stelle mit an Bord: Elektrozylinder von Festo, die fürs sichere Greifen der Spulen sorgen.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Kooperation mit Festo
Hans-Günther Nusseck, Projektleiter bei BEC (links), und Timo Kloker, Vertriebsingenieur bei Festo, fachsimpeln über den Einsatz der Festo Elektrozylinder in der Anlage.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Hans-Günther Nusseck
Hans-Günther Nusseck, Projektleiter bei BEC
© Festo SE & Co. KG
BEC – Servo-Antriebsregler CMMT-ST
Praktisch: die Antriebsverstärker, also die Servo-Antriebsregler CMMT-ST, sind nicht am Greifsystem, sondern am Roboter selbst angebracht. Das spart Platz am Greifer und macht ihn weniger komplex.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Stützen mit Elektrozylindern
Flexibel, robust und präzise: Die Stützen mit den Elektrozylindern von Festo müssen so kräftig sein, dass sie die bis zu 1,5 Tonnen schweren Spulen halten können, dürfen aber gleichzeitig auch nicht zu kräftig sein, um die Spulen nicht zu...
© Festo SE & Co. KG
BEC – High-Tech-Greifsystem
High-Tech-Greifsystem am Knickarmroboter: Wenn der Greifer die Spulen aufnimmt und in den Magneten einsetzt, dürfen sich diese auf keinen Fall verdrehen oder verrutschen und haben beim Einsetzen in den Magneten eine Toleranz von maximal 0,5...
© Festo SE & Co. KG
BEC – Einsetzen von Spulen in Magnete
Kollaborative Lösung: Tonnenschwere Spulen werden präzise in die Magnete von Magnetresonanztomographen eingesetzt