28.02.2019
BionicSoftArm
Ob freie und flexible Bewegungen oder definierte Abläufe – je nach Zusammensetzung und ...
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftHand und BionicCobot an der Werkbank
Die BionicSoftHand kann - am BionicCobot montiert - sicher und direkt mit dem Menschen interagieren und ihn zum Beispiel bei Montageaufgaben unterstützen.
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftHand mit Dodekaeder
Die BionicSoftHand kann einen zwölfseitigen „Würfel“ so drehen, dass am Ende eine vorher festgelegte Seite nach oben zeigt.
© Festo SE & Co. KG
06.03.2020
|
Global
Pneumatische Robotik trifft auf künstliche Intelligenz
Ob greifen, halten oder drehen, tasten, tippen oder drücken – im Alltag nutzen wir unsere Hände ...
Pressemitteilung lesen
Ob greifen, halten oder drehen, tasten, tippen oder drücken – im Alltag nutzen wir unsere Hände wie selbstverständlich für die unterschiedlichsten Aufgaben. Dabei ist die menschliche Hand mit ihrer einzigartigen Kombination aus Kraft, Geschicklichkeit und Feinmotorik ein wahres Wunderwerkzeug der Natur. Was liegt da näher, als Roboter in kollaborativen Arbeitsräumen mit einem Greifer auszustatten, der diesem ...
© Festo SE & Co. KG
BionicFinWave
Die Seitenflossen des BionicFinWave sind aus Silikon gegossen und kommen ohne Verstrebungen und Stützelemente aus.
© Festo SE & Co. KG
BionicFinWave
Der Unterwasserroboter BionicFinWave manövriert sich selbstständig durch ein Rohrsystem aus Acrylglas.
Supra Drive 2.0
© Festo SE & Co. KG
SupraDrive 2.0
Mit Supraleiter-Technologie lassen sich Objekte berührungslos lagern und bewegen – hier das Exponat SupraDrive 2.0.
SupraMultitool
© Festo SE & Co. KG
SupraMultitool
Im Exponat SupraMultitool setzt ein Handlingsystem einen Werkstückträger nacheinander auf zwei unterschiedliche Magnete.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace_2
Sensoren und Kamerasysteme des BionicWorkplace erfassen die Positionen von Werker, Bauteilen und Werkzeugen.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace_3 Sprachsteuerung
Beim BionicWorkplace kann der Mensch den BionicCobot über Bewegung, Berührung oder über die Sprache intuitiv steuern.