Attractive servo system in sight
The new, optimized EMMB-ST and EMMT-ST stepper motor family in conjunction with the CMMT-ST-MP servo drive controller offers users a coordinated servo system at an attractive price.
The EMMB-ST stepper motors are the basic series for applications with basic requirements: cost-effective, particularly suitable for series machine manufacturers and applications in electronics and small parts handling. An OCP cable (One Cable Plug) with a space-saving plug enables front or rear alignment. The motors have protection class IP20 (shaft IP40).
The EMMT-ST stepper motors are the technology series for higher IP rate requirements and solid connectivity as well as UL approval. An OCP cable (One Cable Plug) with a solid M17 plug is used here. The plug can be swiveled through 310°. The motors have protection class IP65 (shaft IP40) and UL certification.
With engineering tools such as Electric Motion Sizing, the right drive package can be selected quickly and reliably. The Festo Automation Suite (FAS) software is responsible for quick and easy commissioning.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.