© Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Globale Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ... Leggi comunicato stampa Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG 2023/05/15 | Globale Batterie sicure per veicoli elettrici Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento ... Leggi comunicato stampa Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo.
© Festo SE & Co. KG 2023/03/23 | Globale Ottimizzazione delle presse per polimerizzazione con l'intelligenza ... La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono megatrend che offrono un grande potenziale di ... Leggi comunicato stampa La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono megatrend che offrono un grande potenziale di risparmio nella produzione di pneumatici. Gli algoritmi di machine learning possono essere implementati in maniera decentralizzata, ad esempio sull'edge, vale a dire sul modulo vero e proprio da monitorare. Un esempio è Festo AX. Questo software AI utilizza gli algoritmi per rilevare anomalie nelle macchine per la produzione di ...
© Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Globale Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ... Leggi comunicato stampa Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...
2025/06/02 | Globale Battery Show Europe 2025 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production ... Comunicati stampa (8) Immagini (30) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/11/08 | Globale SPS 2024 - Il Summit ... La fiera SPS a Norimberga, dal 12 al 14 novembre 2024, rappresenta un'opportunità imperdibile per ... Comunicati stampa (7) Immagini (11) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2024/06/24 | Globale Battery Show Europe 2024 Affidabile, economica, sostenibile: il ciclo di vita delle batterie - soluzioni dalla produzione delle celle ... Comunicati stampa (4) Immagini (15) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Globale Battery Show Europe 2023 Affidabile, economico, sostenibile Il ciclo di vita circolare delle batterie: soluzioni dalla produzione delle ... Comunicati stampa (6) Immagini (17) Video (0) Visualizza la cartella stampa © Festo SE & Co. KG