The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Leer nota de prensa
Según las previsiones, el número de vehículos con propulsión eléctrica en todo el mundo crecerá en torno a un 30% anual hasta 2030. Al mismo tiempo, los procesos de producción de la cadena cinemática electrificada están cambiando. Mientras que los procesos de producción semiautomatizados han dominado hasta ahora la fabricación tradicional de automóviles con motores de combustión, la fabricación de pilas y motores eléctricos se está convirtiendo cada vez más en procesos de producción totalmente automatizados. Como fabricante líder de tecnología... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Todo bajo control, desde las pilas hasta los ... Según las previsiones, el número de vehículos con propulsión eléctrica en todo el mundo crecerá en ... Leer nota de prensa
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, Controlled Pneumatics utiliza válvulas piezoeléctricas de alta precisión para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 50 %. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Global La neumática da un salto con la tecnología ... Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre ... Leer nota de prensa
2026/05/29 | Global Battery Show Europa 2026 Visite a Festo en la feria de Stuttgart, pabellón 3, stand E10 Comunicados de prensa (4) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2025/06/23 | Global Automatica exhibition 24-27 June 2025 in Munich/Germany Comunicados de prensa (6) Imágenes (20) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2024/05/28 | Global Battery Show Europe 2024 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production right up to ... Comunicados de prensa (4) Imágenes (15) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/05/22 | Global Battery Show Europe 2023 Fiable, económica, sostenible El ciclo de vida circular de las pilas: soluciones desde la producción de las pilas hasta ... Comunicados de prensa (5) Imágenes (17) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG