© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Global
Automated nitrogen analysis reduces costs per sample
The world's population is growing and with it the demand for food and animal feed with clearly verifiable ...
Leer nota de prensa
The world's population is growing and with it the demand for food and animal feed with clearly verifiable ingredients. This includes the protein content. This can be determined by nitrogen analysis – fully automaticated with the new N-Realyzer from C. Gerhardt. The laboratory system ensures high throughput, is low-maintenance and intuitive to operate. Among other things, it owes this to a valve block from Festo, which offers high tightness in ...
© Festo SE & Co. KG
Nils Müller, C. Gerhardt
Nils Müller, Head of Research and Development at C. Gerhardt
© Festo SE & Co. KG
N-Realyzer
Automated nitrogen analysis to determine protein content: the N-Realyzer from C. Gerhardt increases productivity and significantly reduces costs per sample. .
© Festo SE & Co. KG
2024/02/02
|
Global
La neumática da un salto con la tecnología piezoeléctrica
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en patch clamping
La VTEP permite realizar aplicaciones como el patch clamping de células humanas mediante presión y vacío.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/08
|
Global, Alemania
Regulador de caudal másico; silencioso, rápido y económico
Ya sea en respiradores artificiales portátiles, biorreactores o para la dosificación de gases ...
Leer nota de prensa
Ya sea en respiradores artificiales portátiles, biorreactores o para la dosificación de gases inertes, la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD de Festo ofrece la máxima dinámica de regulación y cuesta mucho menos que otras soluciones comparables para la regulación de aire, oxígeno y gases inertes.
© Festo SE & Co. KG
Válvula reguladora de caudal proporcional VEMD
Silenciosa, dinámica y económica: la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD es un regulador de caudal másico óptimo para su uso en las ciencias de la vida, la producción de alimentos o la biotecnología.
© Festo SE & Co. KG
EHMD en automatización de laboratorios
El módulo de sujeción giratorio compacto EHMD lleva a cabo casi cualquier tarea de sujeción en la automatización de laboratorios, incluso las más pequeñas.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/08
|
Global
Sujeción y giro fiables de piezas pequeñas
Cuando se trata de sujetar y girar pequeños objetos en un espacio muy reducido, la mejor opción ...
Leer nota de prensa
Cuando se trata de sujetar y girar pequeños objetos en un espacio muy reducido, la mejor opción en muchas aplicaciones de ciencias de la vida es el módulo de sujeción giratorio compacto EHMD de Festo. En la automatización de laboratorios, por ejemplo, es posible abrir con él sin problemas diferentes tipos de frascos de muestras. El módulo Z se adapta intuitivamente a los diferentes pasos de rosca de la ...