© Festo SE & Co. KG
El módulo de sujeción giratorio EHMD
El módulo de sujeción giratorio compacto EHMD está disponible en dos versiones: completamente eléctrico o con una pinza neumática.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/08
|
Global
Múltiples funciones en un espacio de trabajo reducido
Apertura de recipientes de muestras y pipeteo de muestras líquidas en el mismo espacio de trabajo, lo ...
Leer nota de prensa
Apertura de recipientes de muestras y pipeteo de muestras líquidas en el mismo espacio de trabajo, lo que ahorra espacio en el laboratorio. Esto es posible gracias al nuevo pórtico multieje EXCL de Festo, de reducidas dimensiones, para dispositivos de sobremesa y control de movimiento basado en PCB.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/08
|
Global
Potencia compacta y densa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ...
Leer nota de prensa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún problema con la válvula con separación de fluidos VYKA de Festo. La compacta unidad de alimentación mide y aspira con precisión las cantidades más pequeñas de líquido con una anchura de sólo 7 mm. Cumple los elevados requisitos de estanqueidad exigidos para las aplicaciones de gas.
© Festo SE & Co. KG
La válvula con separación de fluidos VYKA
La válvula con separación de fluidos VYKA puede utilizarse para dispensar líquidos con precisión, así como para controlar flujos de líquidos en bloques del canal y flujos de gases.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Global, Alemania
A real modular DNA factory
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate ...
Leer nota de prensa
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Bert Baas, Festo
Bert Baas, Vertriebsingenieur bei Festo
© Festo SE & Co. KG
Synchron - Glenn Dukel
Glenn Dukel, Project and Business Development Manager at Synchron Lab
© Festo SE & Co. KG
Synchron - intensive washing process
Intensive washing process: in this station, dispense head VTOI dispenses a buffer solution several times to remove salts and ethanol from the DNA.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - washing the DNA
Washing the DNA: Here, the magnetic beads and a buffer solution are added to the samples.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - from station to station
From station to station: electric axes EGC combined with semi-rotary drive DRRD and a gripper DHPS place the microwell plates on the workpiece carriers of the transport system.