![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/Control32cabinet32solutions.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-27T11:08:21Z&sp=r&sig=KpOh%2Bi4pOa9IgQUMC2jIZrx3KCQGZ%2Fn4f1zfRfdOjjE%3D&itok=mDoGbkUA)
Optimized for control cabinet installation
There is a growing trend towards ever smaller control cabinets, and control systems, remote I/Os and valve terminals from Festo are no exception. The modular control system CPX-E and the universal valve terminal VTUG are now combined into one solution package.
The package offered by Festo, consisting of the modular automation system CPX-E and the universal valve terminal VTUG, is more compact and cost-efficient than other control cabinet solutions.
Can be used universally
The modular control system CPX-E is an automated system for factory and process automation. It consists of individual function modules which enable a flexible, modular design: depending on the module combination, the system can be configured as a purely remote I/O system with bus module or as a control system with control unit. The CPX-E's distinguishing features are its rapid signal processing and its compact assembly.
The universal valve terminal VTUG has been specially designed for installation in control cabinets and to save space. Thanks to the new manifold rail variant, check valves and fixed flow restrictors, the valve terminal is a true all-rounder in control cabinets. The topic of "simple installation" is self-explanatory: the installation of the valve terminal in a control cabinet wall with the new manifold rails means that tubing within the control cabinet is unnecessary. The variant with a front outlet direction has a clearly visible LED indicator and inscription label holder, enabling direct access to the manual override function. The practical hot-swap function allows individual valves to be replaced quickly during operation without the valve terminals having to be depressurised, which could result in production downtime.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.