Optimized for control cabinet installation
There is a growing trend towards ever smaller control cabinets, and control systems, remote I/Os and valve terminals from Festo are no exception. The modular control system CPX-E and the universal valve terminal VTUG are now combined into one solution package.
The package offered by Festo, consisting of the modular automation system CPX-E and the universal valve terminal VTUG, is more compact and cost-efficient than other control cabinet solutions.
Can be used universally
The modular control system CPX-E is an automated system for factory and process automation. It consists of individual function modules which enable a flexible, modular design: depending on the module combination, the system can be configured as a purely remote I/O system with bus module or as a control system with control unit. The CPX-E's distinguishing features are its rapid signal processing and its compact assembly.
The universal valve terminal VTUG has been specially designed for installation in control cabinets and to save space. Thanks to the new manifold rail variant, check valves and fixed flow restrictors, the valve terminal is a true all-rounder in control cabinets. The topic of "simple installation" is self-explanatory: the installation of the valve terminal in a control cabinet wall with the new manifold rails means that tubing within the control cabinet is unnecessary. The variant with a front outlet direction has a clearly visible LED indicator and inscription label holder, enabling direct access to the manual override function. The practical hot-swap function allows individual valves to be replaced quickly during operation without the valve terminals having to be depressurised, which could result in production downtime.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.