La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise néerlandaise MolGen a développé le PurePrep TTR, capable de préparer 320 échantillons par heure pour un traitement moléculaire ultérieur. Il embarque la technique d'automatisation spécifique aux... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 03.04.2023 | Globale Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d ... Lire le communiqué de presse
À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la transformation biologique : BionicCellFactory. Grâce à la technologie d'automatisation de Festo, la biomasse peut être cultivée à grande échelle de manière très efficace et préservant les ressources. Tout ce que nous produisons actuellement à partir de pétrole brut créant d'immenses émissions de CO2 peut également être obtenu de manière durable à partir d'algues. Avec la BionicCellFactory, Festo fait la démonstration d'un bioprocessus... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 22.03.2023 | Globale Culture de la biomasse à l'échelle industrielle À la Hannover Messe 2023, Festo présente la prochaine étape sur la voie de l'industrialisation de la ... Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Interfaces flexibles dans l'ingénierie des ... Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule ... Lire le communiqué de presse
La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également offrir un grand potentiel d'économies dans la production de pneus. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être implémentés de manière décentralisée, par exemple en périphérie, c'est-à-dire sur le module réel à surveiller. Un exemple est Festo AX. Ce logiciel d'IA utilise ces algorithmes pour détecter des anomalies sur des machines de fabrication de pneus ou dans des presses à vulcaniser.La surveillance décentralisée des propriétés... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Optimiser les presses à polymériser avec l'IA La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également ... Lire le communiqué de presse
Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 02/27/2023 | Global Festo Breaks Price/Performance Barriers with New ... Lire le communiqué de presse
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez Wellspect. Ce leader mondial dans la fabrication de solutions pour les soins médicaux d'incontinence a fait de la durabilité une partie intégrante de sa stratégie d'entreprise et s'engage à la mettre en pratique. Pas étonnant que l'usine de l'entreprise à Mölndal près de Göteborg, en Suède, s'appuie sur les services d'économie d'énergie de Festo qui permettent à Wellspect d'économiser 37 000 € par an en coûts énergétiques. Ces économies d'énergie... Lire le communiqué de presse Image Wellspect 13.02.2023 | Globale 37 000 € de coûts énergétiques en moins dans la ... Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez Wellspect ... Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le nouveau système utilise la technologie d'automatisation de Festo. Fast MDx est le premier système de test entièrement automatisé, à haut débit et proche du patient. Il sera lancé en mai 2023 avec un test multiplexé et homologué... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 10.02.2023 | Globale Sauver des vies dans le monde entier avec des ... Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans ... Lire le communiqué de presse
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place des emballages en plastique. Une étape clé dans la fabrication des boîtes pliantes est le collage très précis des découpes de boîtes. La société Baumer hhs est un spécialiste et leader mondial du marché pour les applications de ce type avec sa pompe à double piston DPP – assistée par la vanne proportionnelle VPPM de Festo. Les machines de pliage-collage traitent les ébauches de boîtes à partir d'une découpeuse en les pliant et en les collant dans des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.01.2023 | Globale Irlande Grande-Bretagne La technologie des vannes proportionnelles La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place des ... Lire le communiqué de presse
Marchant et roulant comme l'araignée flic-flac, le BionicWheelBot se déplace sur le sol de manière étonnante. En collaboration avec l'équipe dirigée par le professeur Ingo Rechenberg, découvreur de l'araignée, Festo a étudié de très près ces formes de locomotion uniques et les a réalisées techniquement. Mais la renarde volante n'a pas eu besoin d'une loupe : la BionicFlyingFox est une figure imposante avec ses 2,28 mètres d'envergure et ses acrobaties aériennes partiellement autonomes, rendues possibles par un système de suivi des mouvements... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 13.01.2023 | Globale Des formes uniques de mouvement dérivées de la ... Marchant et roulant comme l'araignée flic-flac, le BionicWheelBot se déplace sur le sol de manière ... Lire le communiqué de presse
Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser de l'argent et, en même temps, de protéger le climat. Alors comment les utilisateurs peuvent-ils trouver la bonne technologie qui leur permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone à long terme ? Le nouveau guide CO₂ & TCO de Festo aide les fabricants de machines et de systèmes à faire leur choix. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 13.01.2023 | Globale Un outil de sélection permet d'économiser et de ... Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser de l'argent et ... Lire le communiqué de presse
On 17 November, the time had come: the winning trophies were presented to the six winning teams by the fourth generation of the Stoll family and several Festo board members during the festivities at the Festo Training Centre in Esslingen/Berkheim. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/11/18 | Globale Festo selects winners of the 1st Global Festo ... On 17 November, the time had come: the winning trophies were presented to the six winning teams by ... Lire le communiqué de presse
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for Siemens Healthineers. It inserts coils weighing several tonnes precisely into the magnets of magnetic resonance imaging (MRI) machines. Electric cylinders from Festo, which ensure the coils are securely gripped, play a crucial role here. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/10/28 | Globale Playing it safe in the assembly of MRI machines The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative ... Lire le communiqué de presse
The Operation Unit "Modular Valves" at the Festo plant in Scharnhausen, Germany, is one of the winners of the "Lean and Green Management Award 2022". The jury awarded the special "Lean Excellence" prize to the lean processes and cleanly applied standards. Efficient and resource-saving production is also an important building block in the sustainability strategy of Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/10/24 | Globale Festo wins Lean and Green Management Award The Operation Unit "Modular Valves" at the Festo plant in Scharnhausen, Germany, is one of the ... Lire le communiqué de presse
Les prix élevés de l'énergie, la pression croissante sur les coûts et l'objectif d'une production neutre sur le plan climatique ont placé l'efficacité énergétique en tête des priorités de nombreuses entreprises. Les services d'économie d'énergie de Festo, conformes à la norme DIN EN ISO 11011, offrent une gamme de services personnalisés pour apporter un soutien dans ce domaine. Dans le cadre de ces services, les experts en efficacité énergétique de Festo travaillent avec les clients et les utilisateurs pour identifier les économies... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.09.2022 | Globale Identifier les déchets grâce à l'intelligence ... Les prix élevés de l'énergie, la pression croissante sur les coûts et l'objectif d'une production ... Lire le communiqué de presse
Lorsqu'il s'agit de réduire les émissions de CO₂ liées à ses produits, Festo s’appuie sur deux aspects importants et se concentre également sur une approche globale des émissions de CO₂ générées par ses produits. La conception d'une machine pose les bases de l'empreinte CO₂ au niveau de la machine. Festo soutient ce processus avant tout grâce à des outils d'ingénierie gratuits. En outre, la clé d'un avenir neutre en carbone consiste à examiner et à évaluer les émissions de CO₂ du point de vue du produit, puis à réduire ces émissions avec des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.09.2022 | Globale Réduire les émissions de CO₂ grâce à une ... Lorsqu'il s'agit de réduire les émissions de CO₂ liées à ses produits, Festo s’appuie sur deux ... Lire le communiqué de presse
La production de pneus et la production de plaquettes semblent n'avoir absolument rien à voir l'une avec l'autre. Pourtant, en termes de technologie d'automatisation, elles utilisent la même technologie : La pneumatique régulée. C'est pourquoi Festo a poursuivi le développement de la technologie de l'air comprimé afin de rendre la pneumatique durable, économe en ressources et en énergie. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.09.2022 | Globale Aller vers l'avenir avec la pneumatique régulée La production de pneus et la production de plaquettes semblent n'avoir absolument rien à voir l'une ... Lire le communiqué de presse