Si les fabricants machines automatisées veulent créer une réelle valeur ajoutée pour leurs clients, les solutions de digitalisation sont le moyen d'y parvenir. "C'est pourquoi Festo a développé la Festo Automation Experience, ou Festo AX en abrégé", explique le Dr Oliver Niese, vice-président Digital Business chez Festo. Festo AX challenge les performances des machines et des systèmes, ce qui permet aux clients de progresser davantage. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.07.2022 | Globale L'intelligence artificielle en temps réel Si les fabricants machines automatisées veulent créer une réelle valeur ajoutée pour leurs clients ... Lire le communiqué de presse
Si vous voulez être prêt pour l'industrie 4.0, il vous faut un bon programme. Le programme I4.0 combine une grande variété de parcours d'apprentissage que Festo Didactic a développés pour la formation et la formation continue dans un contexte industriel, comme pour le métier de mécatronicien. L'apprentissage flexible de Festo Didactic permet également aux personnes dans la vie professionnelle de suivre les évolutions technologiques rapides pour un apprentissage continu tout au long de leur carrière. Le programme d’études I4.0 a été récompensé... Lire le communiqué de presse Image Festo Didactic SE 04.07.2022 | Globale Le programme d'études I4.0 récompensé Si vous voulez être prêt pour l'industrie 4.0, il vous faut un bon programme. Le programme I4.0 ... Lire le communiqué de presse
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/06/20 | Global Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical ... Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that ... Lire le communiqué de presse
Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of precision and flexibility because of the changing fluid properties of the different media. Pressure-controlled liquid handling systems enable precise, scalable liquid handling. Festo has suitable solutions for these systems, whether for pipetting, dispensing or aspirating. Individual modules are available, such as the smart pipette head DHOP, but as well the complete multi-axis gantry EXCL, which can process several tasks at the same time thanks to... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/06/15 | Globale Smart pipetting for safe laboratory processes Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of ... Lire le communiqué de presse
Festo is both a global player and an independent family-owned company based in Esslingen am Neckar, Germany. The company has become one of the global market leaders in its sector over the past 60 years thanks to its innovations and problem-solving competency, as well as a unique range of technical education. Festo has been developing components and system solutions for equipment manufacturers who specialise in the automation of laboratory processes and the manufacture of medical devices since 2004. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/06/15 | Globale The Festo Group Festo is both a global player and an independent family-owned company based in Esslingen am Neckar ... Lire le communiqué de presse
The Festo Group has achieved the highest turnover in its history for the 2021 financial year. After a double-digit growth in turnover of around 18% to 3.36 billion euros (previous year 2.84 billion euros), the company started the first quarter with a double-digit order intake. This puts the innovation leader in automation and technical education in a good starting position to push ahead with its strategic orientation towards digitalisation and sustainability at full speed in 2022. The company expects further growth even under the current... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/05/30 | Globale Festo on course for growth The Festo Group has achieved the highest turnover in its history for the 2021 financial year. After ... Lire le communiqué de presse
Finally, live on-site and hands-on: At Hannover Messe, visitors to Festo's Stand C22 in Hall 6 can once again experience the learning environments of Festo Didactic. Festo Didactic, the specialist for technical education and training, will be drawing highlights from its portfolio - from the Festo LX digital learning portal, the Festo Learning Experience, to learning systems and content focused on Electrical Engineering and Factory Automation. Lire le communiqué de presse Image Festo Didactic SE 2022/05/27 | Globale Competence development as an answer to the ... Finally, live on-site and hands-on: At Hannover Messe, visitors to Festo's Stand C22 in Hall 6 can ... Lire le communiqué de presse
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges, les Portugais sont aussi les plus grands exportateurs de liège au monde. Bien que le liège lui-même soit léger, il est d'autant plus volumineux qu'il est mal conditionné. Afin d'économiser de l'énergie et des émissions de CO₂ pendant le transport, le groupe ESI a développé un système d'emballage des bouchons en liège qui nécessite 30 % de volume d'emballage en moins, se passant de plastique. À bord : technologie d'automatisation de Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 27.05.2022 | Globale Économisez 30 % de volume Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges ... Lire le communiqué de presse
The pneumatic extension modules VTOP from Festo enable custom closed-loop control solution designs in combination with a positioner, all without any external piping and the leaks associated with it. Compared with conventional solutions, cost savings of up to 30% are possible with the VTOP. And installation takes just a fraction of the time. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/05/24 | Globale Piping is now a thing of the past The pneumatic extension modules VTOP from Festo enable custom closed-loop control solution designs ... Lire le communiqué de presse
Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to cultivate biomass on an industrial scale. The two companies aim to achieve this using a combination of automation technology from Festo and quantum technology from Q.ANT. Algae offers significant potential in this context. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/05/23 | Globale Q.ANT and Festo agree strategic partnership Festo and Q.ANT, a wholly owned subsidiary of TRUMPF, are entering into a strategic partnership to ... Lire le communiqué de presse
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging machines are on the safe side. This product combination from Festo guarantees compliance with food safety requirements. But Festo has suitable tubing/fitting combinations for other extreme situations too. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/04/25 | Globale On the safe side With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and ... Lire le communiqué de presse
"Pour les tâches difficiles de thermoformage, ILLIG est votre meilleur pari", est un refrain fréquent des fabricants de produits de marque. ILLIG Maschinenbau est un pionnier et leader du marché dans la fabrication de machines et d'outils pour la production d'emballages en plastique par thermoformage. Son nouveau système de thermoformage RedLine RDF 85 permet désormais l'utilisation de systèmes d'outils hors système. C'est ainsi que l'entreprise établit de nouvelles normes en matière de flexibilité. Un système de manutention de piles avec axes... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Globale Compatible avec de nombreux outils "Pour les tâches difficiles de thermoformage, ILLIG est votre meilleur pari", est un refrain ... Lire le communiqué de presse
Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les exploitants du système mettent en pratique les résultats et les analyses de l'audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé GFAA de Festo. Les experts en efficacité énergétique de Festo utilisent une approche intégrée pour analyser l'ensemble du système d'air comprimé, du compresseur à l'application, et recommandent des mesures pour réduire la consommation d'énergie. La protection du climat est également incluse dans le service, car les économies... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Globale Combien d'utilisateurs d'air comprimé savent où se ... Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les ... Lire le communiqué de presse
The decentralised pressure and vacuum generator PGVA from Festo is a compact complete solution for laboratory automation. It integrates compressor, air preparation including filter system, reservoir and electronic pressure and vacuum control in the smallest of spaces. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/04/12 | Globale Multifunctional in the smallest of spaces The decentralised pressure and vacuum generator PGVA from Festo is a compact complete solution for ... Lire le communiqué de presse
If manufacturers of automation technology want to create real added value for their customers, digitalisation solutions are the way to do it. “That is why Festo developed the Festo Automation Experience, or Festo AX for short,” explains Dr. Oliver Niese, Vice President Digital Business at Festo. Festo AX boosts the performance of machines and systems, thus making customers even more successful. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/03/11 | Globale Artificial intelligence in real time (with example ... If manufacturers of automation technology want to create real added value for their customers ... Lire le communiqué de presse
These grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/01/13 | Globale Canada Etats-Unis Intelligent Magnetic Gripping Revolutionizes ... These grippers reduce end-effector size, lower cycle time, ensure safety, and offer new solutions. Lire le communiqué de presse