SupraMultitool
© Festo SE & Co. KG
SupraMultitool
SupraMultitool: un système de manipulation positionne tour à tour un porte-pièce sur deux aimants différents.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 4
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 3
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 2
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
SupraModule 1
Avec le SupraModule, différentes applications peuvent être réalisées avec le même système en position flottante et contrôlées sans fil. Selon les besoins, différents systèmes peuvent être fixés au support, par exemple une pince compacte.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
2023/03/13
|
Globale
SupraModule: Modulare Lösung für die Laborautomation
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the ...
Lire le communiqué de presse
In future-oriented fields such as laboratory automation or biotechnology the requirements placed on the cleaning of production facilities and their purity are very high. With superconductor technology, objects can be moved and handled without contact, which is ideal for such applications. At the Hannover Messe 2020 trade fair, Festo will be presenting the SupraModule concept, which enables wireless control of functions on a magnetic, floating carrier ...
© Festo SE & Co. KG
Ecran Handling Guide Online
Grâce à Handling Guide Online, les constructeurs de machines peuvent réduire jusqu'à 70% le délai de commercialisation de leurs systèmes de manipulation.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Un système d'E/S décentralisées prêt pour l'avenir de la digitalisation : CPX-AP-I Festo.
© Festo SE & Co. KG
Montage de roue Kia
Les avantages ergonomiques du Balancer prennent également tout leur sens lors du montage des roues dans l’usine de production automobile de Kia Motors en Slovaquie. (Photo : Kia Motors Slovaquie)
© Festo SE & Co. KG
Fixation de porte Kia
Kia Motors Slovaquie compte sur le Balancer pour le montage de portes dans sa production de véhicules. (Photo : Kia Motors Slovaquie)