© Festo SE & Co. KG
VTOE
Distribution sans contact de très petits volumes : la tête de distribution à 8 canaux VTOE est une solution complète configurable comprenant une plaque de conduit de collecteur, des vannes de dosage et des buses.
© Festo SE & Co. KG
Valve block for the point-of-care application
Based on the layout of the microfluidic chip, Festo develops the appropriate valve block for the point-of-care application.
© Festo SE & Co. KG
Centre d'excellence HP 2
Les nouvelles installations de HP sont particulièrement flexibles pour favoriser la collaboration entre l'ingénierie, la R&D, les clients et les partenaires avec des flottes du dernier système d'impression 3D de plastiques et métaux pour...
SupraSensor
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor : Mesurer et peser avec des supraconducteurs
Le SupraSensor permet de mesurer différentes quantités physiques, telles que le poids, la densité, la viscosité ou la température, à l'aide d'un système de mesure basé sur la force.
SupraSensor
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor
SupraSensor : mesure et pesage sans contact avec technologie supraconductrice.
© Festo SE & Co. KG
CPX-IOT
Avec la passerelle CPX-IOT Festo, les clients peuvent faire surveiller leur machine et leurs installations sur le terrain. La prise en charge au niveau du terrain est fournie avec le logiciel ScraiField.
© Festo SE & Co. KG
Resolto
La solution logicielle Scraitec de Resolto connaît l'état de santé d'une usine et détecte chaque anomalie grâce à l'analyse en temps réel des données des capteurs de l'usine. (Photo : Resolto Informatik GmbH)
© Festo SE & Co. KG
Dashboards
Améliorer la transparence de fonctionnement pour les chefs de production et les opérateurs : tableaux de bord clé en main, préconfigurés de Festo.  
© Festo SE & Co. KG
Smartenance
Smartenance : Ce logiciel Festo est un gestionnaire de maintenance numérique pour les chefs de production et les opérateurs, disponible en téléchargement sous forme d'application.
© Festo SE & Co. KG
CP Factory
Formation 4.0 : Festo Didactic propose la plateforme d'apprentissage et de recherche cyber-physique CP Factory.