© Festo SE & Co. KG
Elektrolyseur für grünen Wasserstoff
Einblick in einen Elektrolyseur mit Schaltschrank, der die automatisierten Prozessventileinheiten steuert.
© Festo SE & Co. KG
23.10.2024
|
Global
Automatisierung für grünen Wasserstoff
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und ...
Pressemitteilung lesen
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner Wasserstoff ein Baustein der Lösung. In der zukünftigen Energielandschaft und bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen. Festo bietet entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfassende Automatisierungslösungen an – zu sehen auf der Hydrogen ...
© Festo SE & Co. KG
12.09.2024
|
Global
Inerte Gase präzise steuern
Überall, wo inerte Gase präzise gesteuert werden müssen, ist der Massendurchflussregler VEFC von ...
Pressemitteilung lesen
Überall, wo inerte Gase präzise gesteuert werden müssen, ist der Massendurchflussregler VEFC von Festo genau richtig. Dank Piezotechnologie ist er kompakt sowie flexibel und zeichnet sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Prädestiniert ist er für den Einsatz in der Elektronikfertigung, bei der Nahrungsmittelherstellung und überall dort im Maschinenbau, wo Schutzgas benötigt wird.
© Festo SE & Co. KG
VEFC Massendurchflussregler
Kompakt und flexibel dank Piezotechnologie: der Massendurchflussregler VEFC.
© Festo SE & Co. KG
WorldSkillls-Wettbewerb Industry 4.0
Da rauchen die Köpfe: Szene aus dem Wettbewerb Industrie 4.0 auf den WorldSkills
© Festo SE & Co. KG
WorldSkills Eröffnungsfeier
Wie bei OIympia: Atmosphäre der Eröffnungsfeier der WorldSkills-Berufsweltmeisterschaften
© Festo SE & Co. KG
02.09.2024
|
Global
Nach Olympia in Paris jetzt WorldSkills in Lyon
Die Olympischen Spiele in Paris sind vorbei – jetzt rückt eine andere französische Metropole in ...
Pressemitteilung lesen
Die Olympischen Spiele in Paris sind vorbei – jetzt rückt eine andere französische Metropole in den Mittelpunkt: Lyon wird vom 10. bis 15. September 2024 Schauplatz der 47. WorldSkills sein. Die Weltmeisterschaften der Ausbildungsberufe werden mehr als 1.500 junge Menschen aus über 65 Ländern und Regionen zusammenbringen, die sich in 62 Wettbewerben messen werden.
© Festo SE & Co. KG
06.06.2024
|
Global
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von ...
Pressemitteilung lesen
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von Medizin- und Laborgeräten Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. Dafür übernimmt Festo die Produktionsanlagen und -prozesse für die Herstellung dieser komplexen Kunststoff-Verteilerblöcke von dem in diesem Bereich führenden Unternehmen Carville.
© Festo SE & Co. KG
Multilayer-Manifold
Multilayer-Manifolds für Hersteller von Medizin- und Laborgeräte: Diese bietet Festo in Zukunft in Kombination mit mediengetrennten Ventilen aus einer Hand an.
© Festo SE & Co. KG
Batterie-Recycling
Wertvolles Lithium, Kobalt, Mangan und Nickel aus gebrauchten Batterien zurückgewinnen und für die Herstellung neuer Batterien wiederverwenden: Automatisierte Recyclingverfahren ermöglichen dabei die wirtschaftliche und saubere Wiederverwendung...