06.07.2022
Energy Saving Services_DE
© Festo SE & Co. KG
Festo Energy Saving Service
Energie-Effizienz-Services: Im Rahmen dieser Services identifizieren die Energieeffizienz-Experten von Festo gemeinsam mit Kunden und Anwendern Einsparpotenziale bei der Druckluftnutzung insgesamt und zeigen Lösungen zur Verbrauchsreduzierung auf ...
© Festo SE & Co. KG
Engineering Tools
Mit der Auslegung einer Maschine wird der Grundstein für den CO₂-Fußabdruck auf Maschinenebene gelegt. Diese unterstützt Festo vor allem durch kostenlose Engineering Tools.
Energy efficiency audit
© Festo SE & Co. KG
05.07.2022
|
Global
Wer kennt schon seine Schwachstellen im Druckluftsystem?
Bis zu 60 % der Betriebskosten pneumatischer Anlagen lassen sich einsparen, wenn Anlagenbetreiber die ...
Pressemitteilung lesen
Bis zu 60 % der Betriebskosten pneumatischer Anlagen lassen sich einsparen, wenn Anlagenbetreiber die Ergebnisse und Analysen des Druckluft-Energieeffizienz-Audits GFAA von Festo in die Tat umsetzen. Energieeffizienz-Experten von Festo analysieren dabei das gesamte Druckluftsystem in einem ganzheitlichen Ansatz vom Kompressor bis zur Anwendung und empfehlen Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Praktisch dabei: Der Klimaschutz ist ...
piezo technology
© Festo SE & Co. KG
17.04.2023
|
Global
Aufbruch in die Zukunft mit Controlled Pneumatics
Die Herstellung von Reifen und die von Wafern scheinen so gar nichts miteinander zu tun zu haben. ...
Pressemitteilung lesen
Die Herstellung von Reifen und die von Wafern scheinen so gar nichts miteinander zu tun zu haben. Bezüglich der Automatisierungstechnik greifen sie aber auf dieselbe Technologie zurück: auf die geregelte Pneumatik. Festo hat dazu die Drucklufttechnik so weiterentwickelt, dass die Pneumatik nachhaltig, ressourcenschonend und energieeffizient wird.
artificial intelligence
© Festo SE & Co. KG
05.07.2022
|
Global
Mit Künstlicher Intelligenz der Verschwendung auf der Spur
Hohe Energiepreise, steigender Kostendruck und das Ziel einer klimaneutralen Produktion machen Energieeffizienz ...
Pressemitteilung lesen
Hohe Energiepreise, steigender Kostendruck und das Ziel einer klimaneutralen Produktion machen Energieeffizienz zu einer Kernaufgabe in vielen Unternehmen. Die Festo Energy Saving Services nach DIN EN ISO 11011 bieten dafür ein maßgeschneidertes Dienstleistungsprogramm. Mit diesem können Energieeffizienzexperten von Festo gemeinsam mit Kunden und Anwendern Einsparpotentiale in der Nutzung von Druckluft ganzheitlich ermitteln und ...
Engineering tools
© Festo SE & Co. KG
05.07.2022
|
Global
CO₂-Reduzierung durch nachhaltiges Engineering
Festo fokussiert in der Reduzierung der produktbezogenen CO₂-Emissionen auf zwei wesentliche Hebel und ...
Pressemitteilung lesen
Festo fokussiert in der Reduzierung der produktbezogenen CO₂-Emissionen auf zwei wesentliche Hebel und betrachtet die CO₂-Emissionen durch seine Produkte ganzheitlich. Mit der Auslegung einer Maschine wird der Grundstein der CO₂-Bilanz auf Maschinenebene gelegt. Diese unterstützt Festo vor allem durch kostenlose Engineering Tools. Darüber hinaus ist die produktbezogene Betrachtung, Bewertung der CO₂-Emissionen und Weiterentwicklung durch ...
© Festo SE & Co. KG
19.10.2022
|
Global
Festo’s new ELGT cantilever electro-mechanical drive
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is ...
Pressemitteilung lesen
Industrial automation specialist Festo has introduced a new cantilever electro-mechanical drive that is designed to meet the demanding specifications of modern production facilities. The new ELGT drive combines precision with high load-bearing capacity and rigidity, which makes it ideal for small parts and Lithium-ion battery manufacturing.