Gearbox SMS image 4
SMS communiceert via IO-Link en is een ‘van de plank’ product
Gearbox SMS image 3
De tijdspanne tussen beoordeling door de AI en de beslissing goed- of afkeur, slechts 0,3 seconde.
Gearbox SMS image 2
Het controleproces start met punnets met druiven die via een transportband in de machine onder de camera door worden gevoerd.
Gearbox SMS image 1
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
© Festo SE & Co. KG
19.07.2023
|
USA
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Pressemitteilung lesen
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität
Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität: Festo bietet daher nicht nur modulare Automatisierungskonzepte für die Zellproduktion, die Montage von Batteriemodulen und Packs sowie für die Plattformintegration an, sondern auch für Demontage und...
© Festo SE & Co. KG
04.08.2023
|
Kanada
Saving lives with low-cost molecular diagnostic tests, with Festo on board
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. ...
Pressemitteilung lesen
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. Available starting in June, Fast MDx is the world’s first fully automated, high-throughput, near-patient molecular diagnostic testing system.  Developed by the London, England-based social enterprise company of the same name with engineering support and automation technology from Festo, this extremely compact, mobile platform cuts ...
© Festo SE & Co. KG
Display Sichere Demontage von Batteriemodulen
Festo hat bereits ein erstes mechanisches modulares Demontagesystem für Batteriemodule und -packs entwickelt und vorgestellt. Dabei kommen sowohl Handling- sowie Greifsysteme als auch bewährte Komponenten aus dem pneumatischen und elektrischen...
© Festo SE & Co. KG
23.05.2023
|
Global
Den Kreislauf der Elektromobilität nachhaltig schließen
Schätzungen zufolge werden im Jahr 2025 etwa 600.000 Tonnen Altbatterien von elektrischen Pkws zum ...
Pressemitteilung lesen
Schätzungen zufolge werden im Jahr 2025 etwa 600.000 Tonnen Altbatterien von elektrischen Pkws zum Recycling anstehen. Da stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit zwangsläufig, denn die Batterien sind Energiespeicher, die aus wertvollen Rohstoffen gefertigt werden. Festo bietet daher nicht nur modulare Automatisierungskonzepte für die Zellproduktion, die Montage von Batteriemodulen und Packs sowie für die Plattformintegration ...
© Festo SE & Co. KG
15.05.2023
|
Global
Sichere Batterien für Elektrofahrzeuge
Von der sicheren und einwandfreien Funktionsweise der Batterien hängen Erfolg und Reputation der ...
Pressemitteilung lesen
Von der sicheren und einwandfreien Funktionsweise der Batterien hängen Erfolg und Reputation der Hersteller von Elektrofahrzeugen ab. Daher hat HAHN Automation Group einen Batterietester entwickelt, der vollkommen automatisiert eine 100%-Prüfung der mobilen Energiespeicher durchführt. An zentraler Stelle: ein 3-Achs-Portal für die optische und Dichtheitsprüfung, bestehend aus elektrischen Antrieben von Festo.